数据驱动型供应链的安全联网和区块链技术

2020-4-21 | 市场新闻

2020年4月21日,德国慕尼黑和奥地利林茨讯——诸如数字化映射、基于使用情况的定价机制、产品保修以及许可解决方案等工业供应链解决方案对于可靠且可审计的传感器数据和过程数据的需求正愈发高涨。当然安全是最为重要的,尤其是当数据从一个公司或机构传输到另外一个公司或机构时。Tributech Solutions GmbH就是一家将跨公司数据共享提升到全新水平的公司。为了提供先进、防篡改的数据安全层,这家奥地利技术公司采用了英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)的OPTIGA™ Trust M安全解决方案。

Tributech的DataSpace Agent结合了基于硬件的安全性与区块链技术,可安全地分享并跟踪传感器数据和过程数据。各种集成选项加之非常小的内存资源和计算资源占用,使得DataSpace Agent几乎可以整合每一种数据源,从带低级微控制器的传感器到强大的边缘设备等不一而足。

Tributech公司首席执行官Thomas Plank表示:“通过将我们在安全数据共享领域的专业特长与英飞凌的安全硬件相结合,许多公司将能沿着自己的价值链打造受保护数据层。DataSpace Agent甚至为跨越了组织边界的、安全的数字化转型铺平了道路,并为工业领域的数据驱动型商业模式带来了全新的可能性。”

在DataSpace Agent内部,英飞凌OPTIGA Trust M单芯片解决方案扮演着面向密钥和身份验证的高安全性保险库的角色。此外,它还能够提供加密哈希签名操作,通过基于硬件的信任根,对传感器数据进行审计。

无缝可控的数据交换,将数字化转型带入新阶段

迄今为止,大多数公司仍将重点放在公司内的数据生成上。殊不知,跨公司分享数据,将能使他们释放更多的价值并加速创新。深入的见解能够提高整条供应链的过程自动化水平、改善质量并促生全新的商业模式和数据服务。

为了使验证分享数据是否可用于决策、文档编制、触发付款或法律协议基础具备可审计的质量水平,Tributech使用了区块链技术。区块链是一种开放性、分布式的分类账,它可以记录所谓的“哈希”,从而有效地验证数据及相关交易的来源和完整性。由于每个块都通过密码与前一个块相连接,而且还带有时间戳和交易数据,因此,所有用于验证共享数据的必要信息,都是以可验证且防篡改的形式存储。

了解有关Tributech产品的更多信息,请访问 www.tributech.io

Tributech是 英飞凌安全合作伙伴网络( ISPN 的成员之一。

Information Number

INFDSS202004-050

Press Photos

  • 在DataSpace Agent的内部,英飞凌OPTIGA Trust M单芯片解决方案扮演着面向密钥和身份验证的高安全性保险库的角色。
    在DataSpace Agent的内部,英飞凌OPTIGA Trust M单芯片解决方案扮演着面向密钥和身份验证的高安全性保险库的角色。
    Tributech_Sensor-Security-Module

    JPG | 776 kb | 2126 x 1417 px