收发器-英飞凌(Infineon)官网
英飞凌为汽车和工业应用提供的收发器符合成熟的质量标准,拥有一向出色的性能表现和不负所望的坚固耐用性
收发器-英飞凌(Infineon)官网 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别发展日新月异的汽车和工业网络,以及用于实现这些技术的收发器,为接入网络的车辆和工业设备提供了快速、可靠的数据传输。收发器实质上既传送又接收模拟和数字信号,可支持多种不同类型的工业控制。在工业领域,数字连接正势不可挡地快速增长。
如今,收发器制造商提供的收发器主要分为两大类:一种是CAN收发器,另一种是LIN收发器,它们可在各行各业的各类型设备中执行大部分数据处理。二者的区别如下:
- CAN收发器 – 通过连接到CAN(控制器局域网)总线,具备新开发的CAN FD信号改进功能的CAN收发器芯片可以最高8Mb/s的中等速率在总线之间来回传输数据。通常在各类型乘用车中用于发动机控制、变速器和制动装置,以及用于航空航天、楼宇自控和医疗设备等行业。相比于LIN收发器,其成本更高,因而通常在复杂应用中更为普遍。
- LIN收发器 – 通过连接到LIN(局部互联网络)总线,LIN收发器使用单线通信,传输速率最高可达19.2 Kb/s。通常用于汽车应用,如光传感器和温湿度控制,以及用于其他行业的非关键组件。LIN协议速度较慢,加之成本较低和连接方便,所以它们通常用于不太关键的应用,同时,得益于控制器尺寸小巧,可以轻松集成到狭小的空间中。
虽然这两种类型的收发器各有优缺点,但实际情况是将这两种收发器组合起来用在许多不同类型的系统中。这样一来,复杂任务可以通过高速CAN收发器进行传送,而那些不太关键的任务则通过LIN收发器电路进行传送,以便大型系统兼顾成本和设计因素。
收发器产品组合
英飞凌产品目录包括两种类型的一系列高质量收发器,可确保全面覆盖任何系统或行业的应用,包括专门为汽车、工业、控制通信和电力线通信等行业设计的产品。欢迎了解我们的产品组合:
过去十年,随着汽车集成了越来越多的电子和数字系统,对汽车收发器 的需求迅猛增长。这在很大程度上要归功于电动汽车、混合动力电动汽车和新型舒适功能的兴起,然而,传统汽车也使用着许多电子和数字的系统。
英飞凌提供了两种专用于汽车应用的收发器:CAN FD(灵活数据速率)收发器和LIN(局部互联网络)收发器。
我们的CAN收发器系列通常用于中等速率数据传输,然而,我们的CAN FD收发器控制器IC则借助新开发的CAN FD(具备信号改进功能)实现了最高可达8Mb/s的更快CAN通信速率,而LIN收发器IC则成本较低,可用于低数据率应用。
工业收发器应用范围十分广泛,从楼宇自控和电源控制,到医疗设备和其他机器,不一而足。一般来说,CAN高速收发器可用于将外围设备连接至主控制单元,因为在工业应用中,相同类型的复杂度和紧凑设计不如在汽车行业中那么重要。
我们的CAN收发器电路TLE6250G(以前的IFX1050G)已针对高速通信进行了优化,可提供最高可靠性,而TLE6250G V33(以前的IFX1050GVIO)则配备了3.3V逻辑IO,可满足单片机的要求。TLE6251DS(以前的IFX1040)还提供了总线唤醒功能。IFX1051LE可以替换为TLE9251LE,IFX1051SJ可以替换为TLE9251SJ,以支持高达5MB/s的数据速率,并提供适用于大型工业CAN网络的功能。同时请参阅汽车收发器产品组合汽车收发器。
PHY(物理层)系统是与设备和外设之间的物理连接关系最紧密的电路,通过物理数据链路连接网络节点。PHY组件为多种多样广泛使用的计算设备和网络设备(如Wi-Fi、USB、红外设备和串行ATA设备等)以及需要速度为50 Mbps到1.5 Gbps不等的、可靠且安全的连接能力的专有设备,提供了电气、机械和过程接口。
在消费电子、商业和工业应用中,VLSI(超大规模集成电路)收发器是暖通空调、照明控制、机器控制、飞行器飞行控制和家居自控等众多应用中使用的复杂的控制通信系统的基础。这种类型的收发器对来自传感器和控制执行器装置的输入进行智能处理,以便在多种不同的网络媒介上共享信息。英飞凌产品组合提供了专门用于这些应用的Neuron®芯片,为LonTalk®网络协议提供支持
PLC(电力线通信)收发器专门用于照明和配电系统,通常在要求大面积自动化的应用中实现,如覆盖一个家庭甚至整个社区。英飞凌产品组合通常用在照明系统中,但同样也适用于诸如太阳能电池板等可再生能源发电和配电系统,可以为现有的各类型电力线基础设施提供可靠的指挥和控制。