Veränderungen im Vorstand der Infineon Technologies AG
Neubiberg, 4. August 2010 – Peter Bauer, bislang Sprecher des Vorstands, wird mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.
Finanzvorstand und Arbeitsdirektor Dr. Marco Schröter ist aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Geschäftspolitik des Unternehmens mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Infineon Technologies AG ausgeschieden.
Bis zur Ernennung eines Nachfolgers werden Peter Bauer die Aufgaben des Finanzvorstands und Vorstandsmitglied Dr. Reinhard Ploss die Funktion des Arbeitsdirektors mit der Zuständigkeit für den Bereich Personal übernehmen.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 25.650 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2009 (Ende September) einen Umsatz von 3,03 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY" notiert.
Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Informationsnummer
INFXX201008.065