Infineon und Blumio intensivieren Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines radar-basierten Blutdruck-Sensors
Milpitas, Kalifornien – 25. Juni 2020 – Das Silicon Valley Innovation Center (SVIC) der Infineon Technologies AG hat mit dem US-Startup Blumio eine erweiterte Kooperationsvereinbarung getroffen. Ziel ist es, bis 2021 gemeinsam einen mobilen, nicht-invasiven Blutdrucksensor auf Basis des XENSIV™ Radar Chipsatz zu entwickeln. Der neue Chipsatz ermöglicht erstmals kontinuierliche und gleichzeitig präzise Messungen ohne Kabel. Die neue Technologie hat das Potenzial, den Markt für tragbare Herz-Kreislauf-Monitoring-Geräte mit einem Volumen von 45 Milliarden US-Dollar nachhaltig zu verändern.
„Die nun vereinbarte Zusammenführung der 60-GHz-Radar-Technologie und des System-Know-hows von Infineon mit der Expertise von Blumio beim Herz-Kreislauf-Monitoring ermöglicht es beiden Firmen ihre jeweiligen Stärken zu bündeln, um entsprechende Produkte schnell auf den Markt zu bringen,“ sagte Adrian Mikolajczak, Leiter des Infineon Silicon Valley Innovation Centers der Division Power & Sensor Systems. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere fortschrittlichen Radar-Sensoren für neuartige und schnell wachsende Anwendungen im Gesundheits- und Wellness-Bereich eingesetzt werden.“
Nach erfolgreicher Design-Umsetzung wird ein Kit verfügbar sein, das das Radar- und Entwicklungs-Board von Infineon mit der Software und den Algorithmen von Blumio kombiniert. Das Kit können Hersteller von tragbaren medizinischen oder Verbraucher-Geräten in ihre Geräte zur Blutdruck-Überwachung integrieren.
„Wir sind begeistert, mit Infineon, als führendem Player für Radarsensoren, zusammenzuarbeiten, um gemeinsam einen neuen Blutdrucksensor auf den Markt zu bringen“, sagte Catherine Liao, Mitbegründer und CEO von Blumio. „Seit Beginn unserer Partnerschaft in 2018 haben wir eine enorme Unterstützung erfahren und freuen uns sehr auf die noch umfassendere Zusammenarbeit.“
Als Inkubator für neue Technologien stellt das SVIC die finanziellen Mittel und Ressourcen für die Vermarktung des neuen Sensors zur Verfügung. Dabei nutzt das SVIC die Entwicklungs-, Fertigungs- und Vermarktungs-Expertise von Infineon, ebenso wie die erforderlichen Büro- und Labor-Einrichtungen.
„Innovationen und Partnerschaften sind Teil unserer DNA. Als Inkubator arbeiten wir mit Startup-Unternehmen zusammen, die innovative Technologien entwickeln, um das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu machen,“ ergänzte Mikolajczak. „Die erweiterte Partnerschaft mit Blumio unterstreicht unsere Zielsetzung, einerseits neue Technologien zu entwickeln und andererseits unsere Position im Silicon Valley weiter auszubauen.“
Das SVIC ist das Inkubationszentrum von Infineon im Silicon Valley, mit der Maßgabe die dortige Startup-Szene zu stärken und neue Technologien auf den Markt zu bringen. Im Rahmen eines anderen Modellansatzes in Singapur unter dem Namen Co-Innovation Space bietet das Unternehmen Startups im asiatischen Raum die Bereitstellung von F&E- und Fertigungseinrichtungen sowie den Zugriff auf die Forschungsaktivitäten, Expertise und Beratung von Infineon.
Weitere Informationen zu den Startup-Aktivitäten von Infineon sind erhältlich unter: https://www.infineon.com/cms/en/partner-network/startups/
Blumio ist ein Startup-Unternehmen aus dem Silicon Valley und wurde 2015 gegründet. Blumio’s Mission ist es, Sensoren und Systeme zu entwickeln, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. Das erste Produkt des Unternehmens ist ein kompakter, kontaktloser und kabelloser Gesundheitssensor, der Blutdruck und Puls kontinuierlich erkennt und misst.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von 8,0 Milliarden Euro. Mit der Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFPSS202006-074
Pressefotos
-
Der neue Chipsatz ermöglicht erstmals kontinuierliche und gleichzeitig präzise Messungen ohne Kabel und hat das Potenzial, den Markt für tragbare Herz-Kreislauf-Monitoring-Geräte nachhaltig zu verändern.Blood-pressure-measurement-collaboration-Infineon-Blumio
JPG | 512 kb | 2126 x 1535 px
-
Der neue Chipsatz ermöglicht erstmals kontinuierliche und gleichzeitig präzise Messungen ohne Kabel und hat das Potenzial, den Markt für tragbare Herz-Kreislauf-Monitoring-Geräte nachhaltig zu verändern.BGT60-WFWLB-40-Combi-Compare-to-match
JPG | 328 kb | 2126 x 1536 px