Erweiterung am Entwicklungsstandort Graz fertiggestellt

12.11.2020 | Wirtschaftspresse

Das Infineon Entwicklungszentrum in Graz hat mit Oktober die Räumlichkeiten im Metahof V in der Grazer Metahofgasse bezogen. Das neue Gebäude bietet Platz für 290 Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung sowie hochmoderne Messtechnikflächen. Damit rweeitert Infineon die bestehenden Flächen am Campus Metahof. 

Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Austria: „Die in Graz entwickelten zukunftsweisenden Technologien sind weltweit in vielen Anwendungen des täglichen Lebens wie Fahrzeugen, Smartphones, Bezahlkarten oder Reisepässen hochgefragt. Gerade die aktuellen Krisenzeiten rund um die Corona-Pandemie haben noch stärker aufgezeigt, wie wichtig die Investition in Forschung, Technologie und Innovation in Österreich und Europa ist.“

Metahof V komplettiert den Campus Metahof
Infineon war bisher in Graz am Campus Metahof bereits in vier Gebäuden vertreten. Jetzt kommt mit Metahof V das fünfte hinzu: Auf rund 5.700 m² Fläche bietet das neue Gebäude Platz für 290 F&E-Arbeitsplätze, rund 880 m² werden davon als hochmoderne Messtechnikflächen genutzt. Das Gebäude wurde von der Bauwerk Projektentwicklung GmbH entwickelt und errichtet, Infineon ist Mieter dieses ersten, soeben fertiggestellten Bauabschnitts. Ein zweiter Bauabschnitt mit rund 70 Arbeitsplätze wird im Frühjahr 2021 fertiggestellt und von weiteren Mietern genutzt. Beim Bau wurde auf moderne Bürokonzepte, großzügige Bereiche zum innovativen Informationsaustausch und energieeffiziente Gebäudetechnik gesetzt.
So ist es zum Beispiel geplant, die im Messtechikbereich enstehende Abwärme zukünftig über eine intelligente Wärmerückgewinnung als Heizung für die Gebäude Metahof III, IV und V zu nutzen.

Stefan Rohringer, Leiter des Infineon Entwicklungszentrums Graz: „Das neue Gebäude komplettiert den Campus Metahof und bietet uns Raum für zukünftiges Wachstum. Mit rund 430 Mitarbeiter*innen und etwa 100 Student*innen sind wir mittlerweile ein wesentlicher Player und interessanter Arbeitgeber für Fachkräfte am Technologiestandort Steiermark.“ Infineon verfügt am Grazer Campus Metahof damit insgesamt über rund 13.500 m² Büro- und Messtechnikflächen im Schloss Metahof, Metahof II, III, IV und V.

Vom Auto bis zum Smartphone
In Graz befindet sich einer der größten Standorte für Forschung und Entwicklung sowie das globale Kompetenzzentrum für Kontaktlos,- Sicherheits- und Sensoranwendungen im Infineon-Konzern. Im neuen Gebäudekomplex wird hauptsächlich an innovativen Lösungen für den Automobil- und Consumermarkt geforscht. Die Entwicklung von Reifendruck-Sensoren oder Radarsensoren für das automatisierte und autonome Fahren zählen  genauso dazu wie 3DBildsensorchips. Diese erkennen in Fahrzeugen zuverlässig die Umgebung oder sorgen in Smartphones zum Beispiel für eine sichere Gesichts-Authentifizierung. Zudem arbeiten die Entwickler*innen an Silizium-Mikrophonen, die beispielsweise als In-Ear-Ohrhörer oder auch in Smartphones ein glasklares Hörerlebnis ermöglichen.

Die Fertigstellung der Erweiterung am Standort Graz fällt auch in das Jubiläumsjahr von Infineon Austria: Gefeiert werden 50 Jahre Infineon in Österreich, da die Produktion am 1. Oktober 1970 am Standort Villach startete. Das Infineon Entwicklungszentrum Graz wurde 1998 gegründet und befindet sich seit dieser Zeit am Standort Metahof.

„Metahof V“ – Daten Räumlickeiten Infineon:

Baubeginn  März 2019
Fertigstellung Oktober 2020
Gebäudefläche gesamt 5.700 m 2, davon 880 m 2 Messtechnikflächen
Arbeitsplätze Raum für 290 F&E-Arbeitsplätze, rund 210 F&E-Arbeitsplätze werden derzeit genutzt.

Über Infineon Austria

Die Infineon Technologies Austria AG ist ein Tochterunternehmen der Infineon Technologies AG, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon senkt den Energieverbrauch von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Industrieanlagen. Sie trägt wesentlich zu Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Fahrzeugen bei und ermöglicht sichere Transaktionen im Internet der Dinge.

Infineon Austria bündelt die Kompetenzen für Forschung & Entwicklung, Fertigung sowie globale Geschäftsverantwortung. Der Hauptsitz befindet sich in Villach, weitere Niederlassungen in Graz, Klagenfurt, Linz und Wien. Mit 4.609 Beschäftigten (davon über 1.977 in Forschung & Entwicklung) aus 68 Nationen erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Stichtag: 30. September) einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. Mit einem Forschungsaufwand von 525 Millionen Euro ist Infineon Austria das forschungsstärkste Unternehmen Österreichs.

Pressefotos

  • Infineon Entwicklungszentrum Graz: Im neuen Metahof V am Campus Metahof steht nun Raum für 290 zusätzliche Arbeitsplätze für Forschung und Entwicklung zur Verfügung.
    Infineon Entwicklungszentrum Graz: Im neuen Metahof V am Campus Metahof steht nun Raum für 290 zusätzliche Arbeitsplätze für Forschung und Entwicklung zur Verfügung.
    Infineon_Graz_1

    JPG | 923 kb | 2126 x 1416 px

  • Erweiterung am Entwicklungsstandort Graz fertiggestellt
    Erweiterung am Entwicklungsstandort Graz fertiggestellt
    Infineon_Graz_2

    JPG | 925 kb | 2126 x 1417 px

  • Das neue Gebäude komplettiert den Campus Metahof und bietet Infineon Graz Raum für zukünftiges Wachstum.
    Das neue Gebäude komplettiert den Campus Metahof und bietet Infineon Graz Raum für zukünftiges Wachstum.
    Infineon_Graz_3

    JPG | 690 kb | 1417 x 945 px

  • Beim Bau wurde auf moderne Bürokonzepte, großzügige Bereiche zum innovativen Informationsaustausch und energieeffiziente Gebäudetechnik gesetzt.
    Beim Bau wurde auf moderne Bürokonzepte, großzügige Bereiche zum innovativen Informationsaustausch und energieeffiziente Gebäudetechnik gesetzt.
    Infineon_Graz_5

    JPG | 979 kb | 2126 x 1417 px

  • Beim Bau wurde auf moderne Bürokonzepte, großzügige Bereiche zum innovativen Informationsaustausch und energieeffiziente Gebäudetechnik gesetzt.
    Beim Bau wurde auf moderne Bürokonzepte, großzügige Bereiche zum innovativen Informationsaustausch und energieeffiziente Gebäudetechnik gesetzt.
    Infineon_Graz_6

    JPG | 769 kb | 2362 x 1576 px

  • Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG
    Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG
    Sabine Herlitschka_Infineon Austria_2

    JPG | 3,19 mb | 2126 x 1417 px

  • Stefan Rohringer, Leiter Infineon Entwicklungszentrum Graz
    Stefan Rohringer, Leiter Infineon Entwicklungszentrum Graz
    Stefan Rohringer_1

    JPG | 818 kb | 945 x 1417 px

Download-Service