![Infineon Technologies - Semiconductor and System Solutions](/frontend/release_2024-06/dist/resources/img/logo-mobile-cn.png)
面向物联网开发智能联网产品是一个真正的挑战。解决无线和嵌入式系统之间的相互作用以及应对安全、云集成和能源管理等主题非常耗时且需要大量专业知识。
因此,除了优秀的半导体外,英飞凌还提供多种工具,物联网设备制造商可以使用这些工具更快地将高质量、安全可靠的产品推向市场。大量的参考设计和仿真工具大大简化了开发。由强大的软件套件支持的预集成解决方案可缩短产品上市时间。
固件库包括用于英飞凌MCU和蓝牙SoC(20xxx)套件的易于定制的板卡支持包(BSP),一套全面的中间件库(支持业界领先的功能,如CAPSENSE™、蓝牙低能耗和Mesh以及市面上最可靠且最小功耗的Wi-Fi),再加上一套经过全面测试、令人印象深刻且非常有用的代码示例应用程序。
ModusToolbox™因此大大地简化了带有RTOS系统微控制器(如PSoC™系列)的Wi-Fi和蓝牙/蓝牙低能耗物联网产品的开发。企业可以使用集成中间件将其物联网产品与公共或私有云基础设施中的专有云服务或领先的云软件平台连接起来。ModusToolbox™包含支持流行的生态系统和云管理工具的解决方案:
低功耗助手、多无线电智能共存、安全认证以及无线更新等工具,可减少向市场推出高价值、高质量产品时所需的时间和费用。
几乎所有固件均以Apache®2.0许可源代码的形式提供,并已通过GNU Arm Embedded V9、Arm Compiler 6和IAR C/C++ Compiler V8进行了全面测试。我们基于make的流程易于理解,并且支持命令行构建以及使用Microsoft Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench、Arm MDK和基于Eclipse的IDE(带有专门的ModusToolbox™插件)进行基于IDE的开发。我们的器件和中间件配置工具生成简单的C代码,只需将其编译到您的应用程序中,而不需易出错的格式转换或神秘的合并工具。
英飞凌在传感器和执行器、计算、连接和安全领域的全面产品系列是每个物联网系统的核心。结合匹配的工具和软件解决方案,创建智能、安全和节能的物联网解决方案,您可以利用其潜力开发新市场和应用。总之。这使英飞凌成为您释放物联网全部潜力的一站式合作伙伴。
传感器使物联网设备变得更智能,使所涉及的“事物”能够“看”、“听”、“感觉”和“闻”,从而了解周围环境。英飞凌拥有广泛的产品组合,其中包括适用于此类应用的多种传感器类型,以及在短时间内投放市场的一系列优秀的即用型解决方案。英飞凌的传感器技术种类包括压力和磁性传感器、声学传感器、3D图像传感器、雷达传感器和二氧化碳传感器等。评估和演示板以及在线仿真工具使您能够轻松创建与众不同的物联网解决方案。此外,英飞凌还与其生态系统合作伙伴合作开发创新用例,使客户在机器人、自动驾驶和楼宇自动化等领域拥有明显的市场优势。
物联网设备微控制器的规格与物联网应用一样多种多样。英飞凌的微控制器家族可提供匹配的解决方案。英飞凌提供了多种基于32位Arm®架构、32位TriCore™架构等的MCU。全面的工具和开发平台简化了开发过程,例如用于XMC™微控制器的开发平台DAVE™、AURIX™嵌入式软件或AURIX™工具。
凭借我们产品组合中的PSoC™低功耗、高性能MCU系列,客户能更轻松地进入物联网领域。为了利用所有可用的PSoC™ 6 MCU进行评估和设计,英飞凌提供了ModusToolbox™ 软件环境。PSoC™ Creator是一个集成设计环境,可同时进行PSoC™和FM0+系统的硬件和固件编辑、编译和调试。
英飞凌是目前市场上唯一一家提供硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等所有功率半导体技术的公司。我们可以为您的物联网解决方案提供最适合的电机驱动或能源管理系统解决方案。无论您的设计是微安级还是兆瓦级,都可以依靠我们卓越的能效和可靠性。通过我们的仿真工具,探索将英飞凌功率半导体解决方案用于您的设计的机会。
英飞凌的Wi-Fi和蓝牙产品组合广泛应用于物联网,包括消费、商业、工业和汽车应用。可在蓝牙低能耗和支持经典蓝牙和蓝牙 LE的双模蓝牙解决方案之间进行选择。由SDK、ModusToolbox IDE和配置器工具组成的强大且易于使用的工具集,可以帮助您创建出色的蓝牙物联网解决方案。为了使物联网设计具有非常小的外形尺寸,英飞凌还提供AIROC™ Wi-Fi+蓝牙组合:这些组合将IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN和蓝牙集成到单芯片解决方案中。英飞凌也是USB和USB-C的市场领导者,自2008年以来已交付超过10亿颗此类产品。此外,我们还为智能汽车、智能工厂和消费电子产品等广泛应用提供安全的蜂窝连接。
安全性植根于我们的DNA中。我们从一开始就通过建立信任来增加和培育物联网的机会,从而塑造了嵌入式系统的安全性和隐私性。我们提供安全解决方案,满足您的系统要求,并解决您的挑战。我们的目标是确保为您的物联网应用提供适当的安全性,并提供出色的用户体验。专为轻松集成而设计的英飞凌OPTIGA™系列为嵌入式安全解决方案和安全的蜂窝连接提供了广博的产品组合。
SECORA™ 是英飞凌的一站式安全解决方案系列,带有集成式操作系统(OS),为快速、敏捷的实施提供了经济高效的途径。PSoC™ 64 AWS标准安全MCU具有基于硬件的信任根并运行Trusted Firmware-M安全固件,从而实现安全启动和安全固件更新以及其他安全服务。