绿色交通出行
绿色交通出行是我们实现低碳化的关键。我们如何实现 :从电动自行车、电动车辆,到电动卡车、电动公交车。

迈向绿色交通出行

帮助客户和社区实现减碳目标

 

今天,全球有约42亿人生活在城市中。持续的城市化进程带来了新的挑战,需要向可持续的交通出行方式转型。零排放交通工具是实现客货运输低碳化的核心支柱。英飞凌广泛的功率半导体和控制IC,正在加快各种电气化交通工具的大规模市场应用。与此同时,英飞凌也在不断努力,为先进的充电基础设施、可再生能源的生产和使用以及进一步开发绿氢的潜力提供技术解决方案,从而推动绿色交通出行的实现。

轻型车、卡车、飞机、轮船、火车及其配套基础设施的碳排放正在成为全球碳排放中增长最快的来源之一,预计到2030年将成为全球第三大碳排放源,其占比现已达到全球排放总量的近四分之一。全球近75%的交通出行排放来自于公路车辆,其中近一半来自乘用车和公交车。这就是为什么推行严格的碳减排措施势在必行,而其核心则是以可再生能源供电的电动车。

赋能绿色交通出行

无论是纯电还是氢燃料电池:零碳车辆的传动系统都依靠功率半导体来高效地转换、管理和使用能源。作为全球领先的车辆和功率半导体供应商,英飞凌运用其专业知识和完善的合作伙伴生态系统,助力推动交通出行的转型。

阅读电动车辆(ev)更多信息

阅读电动车辆解决方案更多信息

 

可持续交通出行的成功与充电基础设施的普及息息相关

 

除了电动车的续航里程,配套充电基础设施也对电动车的发展有着巨大的影响。如今,一辆典型的电动车辆可以在10分钟内充满80%左右的电量,与传统内燃机车的加油速度相当。如今,在全球范围内搭建密集的充电站网络已经成为各行业努力的方向。

英飞凌的目标是,帮助企业实现高能效直流(DC)快速充电终端的设计。客户将能从我们广博的即用即装产品和设计组合中获益:从功率转换、微控制器、安全和辅助电源到通信,都可以在英飞凌一站式获取。

同时,电动车辆在电网中的集成度越来越高,也为我们带来了另一个机会:通过部署双向车载充电器(OBC),最终所有电动车辆都有望并入智能电网。这将使车辆变成一种电源,在必要时提供绿色能源。

阅读有关快速充电的更多信息

阅读有关双向充电的更多信息

从油井到车轮:充分发挥可再生能源的无限潜力

只有由可再生能源发电所驱动的交通出行方式,才称得上是真正的绿色交通出行。由风能和太阳能发电所驱动的电动车辆对实现净零经济至关重要。英飞凌在这一领域发挥着至关重要的作用。从发电、输配电和储能,一直到电动车辆及其他车辆(例如:电动自行车、两轮电动车和用于“最后一公里”配送的电动设备)的节能用电,我们的半导体服务于整条电力产业链的各个环节。

阅读有关可再生能源的更多信息

燃料电池系统和绿氢技术

实现零碳交通出行的另一个杠杆,是使用燃料电池动力系统和绿氢技术。它们适用于长途卡车,以及服务于主要轨道线路以外的轨道车辆。这些路线大多使用柴油,且未配备架空电线;它们同样适用于城市交通,例如:长行程的公交车辆。这就是为什么燃料电池动力系统和绿氢技术是实现城市交通出行减碳的另一个可行选择。

阅读有关燃料电池动力系统的更多信息

阅读有关绿氢的更多信息

Share
Share