货物运输

电气化交通出行

让重型车辆变得绿色、安全和智能

通往世界各地的货物运输,是国际贸易和全球经济繁荣的支柱。英飞凌面向纯电动车辆(BEV)和氢能车辆(FCEV)的半导体解决方案,赋能卡车、公交车和农用车实现零碳交通出行。

货运的碳排放在车辆排放中占比很高,因此,将货运领域的各类车辆实现电气化,是目前迈向绿色交通出行的核心环节。在这种转型中,英飞凌扮演着电动车辆(包括货运)的关键推动者。为了在此实现可持续的交通出行,电动车辆和氢能车辆必不可少,而且二者使用的电能都必须来自可再生能源发电。

通过使用传感器解决方案和可靠的连接,包括半导体在内的数字技术在货运车辆的“智能化”过程中发挥着关键作用。英飞凌凭借自身成熟的专业知识,以及完善、优质可靠的控制和功率半导体解决方案组合,帮助为这类车辆进行工程设计。

对鲁棒性的高要求

电动卡车等货运车辆中的电力电子设备需要承受极端负载,这些设备的要求与乘用车大不相同。一辆乘用车十年平均运行4000小时,而轮班的卡车或公交车在15到20年间会运行10万小时,这对电力驱动来说是一个巨大挑战。作为功率半导体的市场领导者,英飞凌的半导体解决方案是所有类型的国际货运和物流车辆及配套基础设施系统的核心。

对鲁棒性的需求导致电子控制单元(ECU)需要采用特殊的设计。尽管电路板上的可用空间不断减少,但ECU仍然需要处理很多工作。要想满足这些要求,就需要使用专为24V系统设计的、易于集成的产品。这些产品必须由在此类应用上具有成熟专业知识的供应商提供。英飞凌凭借其可扩展的、面向24V系统的高边开关专用产品组合,成为了该领域的优选合作伙伴,可提供较好的设计灵活性和兼容性。

体验我们的互动式电动卡车,了解满足您的CAV设计要求的所有信息

氢能

配备燃料电池的商用、建筑和农用车辆(CAV)使用氢能为电机提供动力。它们将氢气和氧气混合起来发电以驱动电机运转。虽然这项技术仍处于开发初期,有很多挑战仍待解决,但燃料电池技术有望带来很多好处。 

了解有关燃料电池电动汽车 (FCEV) 传动系统的更多信息

并访问我们的应用页面:商用、建筑和农用车辆

氢燃料电池CAV

交通出行转型离不开纯电动车辆(BEV)和氢燃料电池车辆(FCEV)

 

燃料车辆和纯电动车辆将在市场上共存,用于不同的景。总体而言,氢能驱动技术有望成为重载和长途交通出行的首选,例如:在充电基础设施有限时。同时,纯电动驱动技术将成为续航里程达400公里的轻型商用车和乘用车的主流解决方案。

阅读更多

自动驾驶卡车

愿景:全自动驾驶卡车崛起

显然,货运交通的长期趋势是自动驾驶,这可以实现更高的能效和可持续交通。然而,即使完全自动驾驶仍有一些挑战需要克服,如安全和监管问题,但自动驾驶车辆已经在使用,例如在港口码头、高架仓库和机场。未来,交通出行格局将进一步发生变化:越来越多的车队运营商将转向使用自动驾驶电动车。

然而,在购买电动卡车时,影响购买决策的一大因素就是总拥有成本。这意味着车辆的购买价格并非唯一的考虑标准。驾驶时间和负载时间也是重要的货币因素。这就是为什么包括半导体解决方案在内的数字技术必须有所作为,并对作为可持续交通概念的一部分的自动驾驶的优势作出贡献。

智能卡车

智能卡车的传感器解决方案

虽然乘用车的自动驾驶正在小步前进,但自动驾驶卡车的发展正在迅速推进。这所产生的积极影响远远超出了驾驶和休息时间。装卸站可以灵活规划重装,最终,驾驶员将成为智能卡车停车场的运输经理。一旦装载完毕,卡车将踏上自我优化的旅程——利用地形和交通优化、节省燃料的路线指导,一年365天,一天24小时都在路上。

所有这些服务都离不开传感器解决方案。智能卡车拥有大量“感官”,包括多功能摄像头和雷达,这些都必须安全地集成到卡车设计中。海量的环境数据必须实时得到正确无误的处理,以便做出有关驾驶行为的决策。正因如此,英飞凌的半导体解决方案是该领域的关键推动者。

半导体解决方案

适用于多种船上应用的半导体解决方案

英飞凌功率解决方案适用于商用、建筑和农用车辆,例如:收割机、拖拉机、公共汽车、卡车和矿用车辆。

正因如此,英飞凌提供的解决方案应用范围极广。以卡车为例,英飞凌的解决方案主要应用于电动传动系统和辅助电源,以及车载充电器和无线电源、DC-DC转换器、电动泵和压缩机。

其他采用英飞凌半导体的相关应用还包括:电池管理系统,制动、车辆稳定性控制和“线控转向-线控制动”等安全功能,以及雷达和摄像头应用。为了将CAV电气化应用一网打尽,英飞凌提供了从硅基IGBT、CoolSiC™ MOSFET,以及EconoDUAL™和HybridPACK™ Drive等功率模块,到栅极驱动器、微控制器和传感器等各类产品。其中,英飞凌最知名的IGBT要数经济高效的EconoDUAL™ 3 半桥,它的额定电流和额定电压分别高达900A和1700 V。

探索我们面向重型车辆的产品组合

CoolSiC™
HybridPACK™ Drive
PrimePACK™.XT
EconoDUAL™
OPTIREG™
OPTIREG™ PMIC
PROFET™
AURIX™
XENSIV™
ATV门极驱动器
ATV MOSFET
ATV CAN收发器

应用页面:面向卡车和农用车的混动和电动解决方案

深入洞见:白皮书,Podcast4Engineers

芯片故事一览

分布式后视镜模块

商用车上的大型侧镜有着极其重要的安全功能,是确保驾驶员拥有良好的后方和侧面视野的关键。

数字化后视镜系统用安装在驾驶舱上方的两个内部监视器和两个外部摄像头取代了大型后视镜;其符合空气动力学的设计,可将油耗降低1-2%。同时,该系统显著改善了驾驶员的全方位视野,缩小了盲区。英飞凌通过其分布式电子控制单元实现这些功能。

阅读更多

以安全可靠的解决方案赋能电子收费(ETC)系统

交通拥堵是城市生活中最大的挑战之一。为了解决这个问题,各城市正在实施智能电子收费系统。对进入市区的车辆进行收费,可以调节交通流量的分布——特别是在市中心。英飞凌的产品组合提供可靠的解决方案,这些解决方案符合高安全标准,可更好地支持电子道路收费方案。这降低了欺诈和滥用的风险。无论该系统是集成在车牌中、贴在挡风玻璃上,还是使用智能卡或可穿戴设备的形式——安全快速的车辆识别,都能让交通变得畅通无阻。

阅读更多

车载信息服务使用半导体元器件,提升性能、互操作性和安全性

新的管理系统控制着当今车辆的几个关键功能,例如:车辆远程信息处理(跟踪和诊断)。远程信息处理将车辆连接到云端,帮助保障驾驶员和乘客的安全性、优化交通流量,并在发生事故时自动拨打紧急电话。其核心是一个嵌入式硬件和软件系统,即远程信息处理控制单元。它使用英飞凌产品组合中的半导体元器件,为控制单元提供必要的灵活性,以便符合不同的无线通信标准,并优化其安全性和功耗。

过远程信息车队管理

车队所有人将从远程信息处理技术中获益良多。该技术有助于机修工、驾驶员和物流经理制定决策,来优化车队管理。例如:实时跟踪卡车在何处以及驾驶员正在做什么;了解实际的驾驶时间;在某些情况下,还可以了解意外停车是轨道故障导致的,还是驾驶员的可疑行动导致的。

阅读更多

数字卡车ID

全新创新进行时

首批制造商正在研究面向卡车的数字ID解决方案,该ID可用于识别卡车和支付服务费用。全新的平台技术和中央用户程序可以使车辆自动支付道路通行费、充电费或实施边境安全管制解决方案(包括:数字海关文件),而无需驾驶员参与或互动。

所有这些因素都会对拥有成本产生影响:未来,运输公司不必再处理实体卡,从而从安全流程和大幅减少的行政工作中获益。

阅读更多

电子后视镜的侧面防护辅助系统警告

新的侧面防护辅助系统使用电子后视镜,当系统在卡车副驾侧的监控区域检测到行人或骑行者时,会以可视的方式警告驾驶员。

电子后视镜和侧面防护辅助系统协同工作,可以避免交通事故。

欧盟境内自2022年7月起,所有新车型都需强制安装转弯辅助系统,2024年7月起,所有新车都需强制安装转弯辅助系统。这就是为什么德国联邦数字化和交通部在2018年推出了转弯辅助计划,旨在在国家层面,嘉奖那些自愿承诺使用转弯辅助系统的行为。

阅读更多