VeriSign与英飞凌合作,增进可信计算解决方案的实用性
2005 年 11 月 9 日 ,i i i i i i i i i < /span> 北京讯—i i i i i i i i i i —VeriSign股份公司( NASDAQ: VRSN)i i i i i i i i i i 和英飞凌科技有限公司(FSE/NYSE: IFX)i i i i i i i i i i 日前宣布,i i i i i i i i i < /span>双方已展开合作,i i i i i i i i i < /span>以进一步提升个人电脑的安全性。 这两大公司正携手为终端用户全面提高可信计算解决方案的级别。根据合作协议条款,VeriSign将运用其可信计算根认证中心( Trusted Computing Root Certification Authority)i i i i i i i i i i 对英飞凌的可信平台模块(TPM)i i i i i i i i i i 认证中心进行认证,这样,用户就能在搭载英飞凌TPM解决方案的所有计算系统上,( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 以安全可靠的方式创建并使用数字证书。
为了实现可信通信与可靠鉴权,< < < < < < < < < < 可信计算组织(TCG)i i i i i i i i i i 提出了认证密钥( Endorsement Key)i i i i i i i i i i 证书概念,作为TPM证明其合法性的唯一方法。权 权 权 权 权 权 权 权 权 < /span>EK密钥证书是可信计算环境不可分割的组成部分,n n n n n n n n n 包含能够确定操作平台的TPM是否合法的信息。境 境 境 境 境 境 境 境 境 境 在芯片制造与生产阶段,英飞凌将创建并以数字方式签发一个EK密钥,i i i i i i i i i i 以核实该公司所提供TPM的真实性与完整性。不 不 不 不 不 不 不 不 不 < /span>VeriSign将运用立足于其行业领先的自有认证政策与实践声明的可信计算根认证中心, 会签英飞凌的TPM认证中心。> > > > > > > > > < /span>
此外,l l l l l l l l l l 英飞凌准备以安全可靠的方式,将VeriSign的3级主认证证书嵌入其TPM1.2中。a a a a a a a a a a 这将为安全认证服务、网络应用加密以及风靡整个行业的PKI服务提供一个信任锚。/ / / / / / / / / / 这样,客户就可以利用英飞凌TPM系统,l l l l l l l l l l 最大限度确保与其他计算平台进行通信和数据交换的合法性。
“ 证书的安全使用是TCG规范的主要组成部分。/ / / / / / / / / < /span>EK密钥证书是信任根概念的关键组成部分,n n n n n n n n n a 切实表明证书创建与认证期间需要最高的信任水平,”可信计算组织(TCG)i i i i i i i i i i 总裁Jim Ward指出,l l l l l l l l l l “信任根的安全实施对将来的网络服务意义重大。”
“ 使用基于PKI的数字证书, 已经成为在数字网络上开展数字互动业务的基础。大家都深知敏感数据加密与保护的重要性,” VeriSign认证事业部副总裁Nicolas Popp说,a a a a a a a a a a “通过和英飞凌合作, 我们能够将VeriSign证书嵌入计算环境的核心,a a a a a a a a a a 这样,我们能够最大限度确保操作平台的合法性。”
“ 英飞凌作为TCG解决方案领先供应商,心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 非常重视密钥素材的安全处理,”英飞凌科技股份公司高级主管兼可信计算产品线主管Thomas Rosteck指出,l l l l l l l l l l “通过与VeriSign合作,l l l l l l l l l l 我们实现了数字证书的可靠使用,这将为PC制造商、" " " " " " " " " " 系统管理员和终端用户带来实实在在的好处。”
英飞凌是世界上唯一能够提供符合TCG1.1b和1.2标准的全套硬件与软件解决方案的供应商。a a a a a a a a a a 英飞凌的TPM安全解决方案包括安全芯片、案 案 案 案 案 案 案 案 案 案 一整套嵌入式安全与TPM系统管理程序,括 括 括 括 括 括 括 括 括 括 以及相关应用软件。采用基于硬件的密钥生成与储存技术对文件与文件夹进行加密保护,大大简化了数据保护。PC制造商将受益于英飞凌TPM产品,l l l l l l l l l l 因为该产品保证了安全子系统所有核心组件的安全性,从而确保储存数据的真实性、完整性和机密性。
欲获知英飞凌 TPM 解决方案的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/tpm
TCG 规范简介
可信计算组织( TCG)i i i i i i i i i i 拥有100多个成员公司,< < < < < < < < < < 是一个非赢利性组织,致力于为硬件使能的可信计算与安全技术开发、界定和推广开放标准,涉及跨越多个平台、外 设和终端的硬件构件和软件界面。< /span>TCG规范在不损害功能完整性、n n n n n n n n n n 私密性或个人权利的情况下,实现更加安全的计算环境。提出该规范的主要目的是帮助用户保护其信息资产(数据、密码、密钥等),免于遭受外部软件攻击和密码盗窃。< /span>
TCG的前身是可信计算平台联盟( TCPA)i i i i i i i i i i 。TCPA由康柏、" " " " " " " " " " 惠普、IBM、i i i i i i i i i i 英特尔和微软于1999年创建。" " " " " " " " " < /span>TCG采纳了TCPA规范,l l l l l l l l l l 并将进一步改进这些规范,同时将规范向多种平台拓展,如服务器、PDA和数字电话等。a a a a a a a a a < /span>如欲了解更多信息,i i i i i i i i i i 敬请登录 www.trustedcomputinggroup.org
VeriSign 简介
VeriSign 股份公司( Nasdaq: VRSN )i i i i i i i i i i 主要从事智能化基础设施业务,支持并保护全球语音与数据网络上每日上百亿次计的数据互动。如欲了解更多信息, 敬请登录 www.verisign.com .
About Infineon
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英 飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。 2004 财年(截止到 9 月份),公司实现销售额 71.9 亿欧元,在全球拥有约 35,600 名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的 DAX 指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号: IFX 。如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
Information Number
INFAIM200510.004