英飞凌将新一代UMTS手机的设计周期缩短30%

2005-11-15 | 市场新闻

 

2005年11月16日,北京讯――在香港举行的2005年度3G世界大会与展会(3G World Congress & Exhibition 2005)上,英 飞凌科技公司(FSE/NYSE: IFX)宣布,其最新推出的多媒体手机参考设计平台开始供应。通过英飞凌MP-EU平台,手机制造商能够加速新一代UMTS电话的推出,使 开发周期由目前平均14个月的基础上缩短30%。MP-EU是业内集成度最高的平台,支持UMTS、 EDGE和GSM/GPRS等蜂窝标准。该 产品的智能可升级概念支持手机制造商顺利将2G/2.5G电话升级为 2.75G和 3G电话,并且能够在符合蜂窝标准的情况下轻松顺应设计趋势,因为平台内的基本硬件和软件组件没有变化。

运用英飞凌的可升级平台MP-EU,手机制造商能够迅速推出一系列基于同一核心架构的UMTS模型,例如为商务人士打造的以语音和数据为中心的UMTS电话以及为青少年推出的娱乐型UMTS电话。另 外,使用英飞凌GSM/GPRS平台的电话制造商将受益于向EDGE/UMTS双模电话移植的便捷性和更快的上市时间。根据复杂度以及需执行的额外功能,开发周期可缩短20%到30%。基 于英飞凌MP-EU平台的UMTS电话能够提供丰富的手机多媒体功能,满足包括欧洲、亚洲、日本与北美标准要求的视频流媒体和视频电话技术等。

“英飞凌是领先移动电话半导体解决方案供应商,在GSM和EDGE解决方案领域业绩骄人,”英飞凌科技公司功能手机业务部副总裁兼总经理 Clemens Jargon表示,“ 公司的目标是实现世界级3G手机,并为手机制造商提供性能、功耗、尺寸以及开发简易等方面进行优化的参考设计。融合我们MP-EU平台的UMTS手机预计将在2006年年中上市销售。”

MP-EU平台提供业内最高水平的集成。目前,UMTS电话需要大概300到450个电子组件。通过英飞凌高度集成的UMTS平台,该数量可减少到200个以下。M P-EU包含英飞凌功能强大的S-GOLD2基带处理器,从而使得用于高度复杂处理需求的额外辅助芯片再无必要。MP-EU平台支持所有的GSM/GPRS/EDGE频带以及所有的六个UMTS频带。

与此同时,根据市场研究公司Strategy Analytics预测,UMTS手机的销量将从2005年的4500万部增加到2010年的4.12亿部,相当于今后5年内每年增长率约为55%。

关于MP-EU参考设计平台的技术信息
MP-EU平台提供广博的连接技术,如蓝牙(Bluetooth)、无线协助AGPS 和WLAN(无线局域网)。与强功能S-GOLD2基带处理器相临,高度集成的IC( 如功率管理单芯片和射频收发器)、用于GPRS/EDGE 的SMARTi PM 和用于UMTS 的SMARTi 3G组成了最先进的UMTS平台。M P-EU支持基于英飞凌EDGE平台的移动电话轻松升级为UMTS电话。

S-GOLD2包括了支持新一代UMTS应用(如视频流媒体、视频电话技术、3D游戏和数据下载等)的所有硬件加速器

SMARTi 3G是世界上第一款CMOS单芯片收发器,支持欧洲、亚洲、北美和日本界定的所有用于UMTS的六个频带。

MP-EU现在已经上市销售。一系列双模式调制解调器测试项目证明,该平台满足标准3GPP要求。这些测试项目包括,根据GSM认证论坛(GCF)要求进行的协议间测试、与 所有大型移动网络厂商的基础设施互操作性测试以及一个在世界范围内54个实时网络上进行的现场测试项目。

英飞凌参加2005年11月16日-18日香港会议展览中心举办的2005年度3G世界大会和展览,展位号:1号厅1831号。

关于英飞凌MP-EU平台的其他信息可在以下网址找到: www.infineon.com/mp-eu。
英飞凌移动解决方案概述可在以下网址找到: www.infineon.com/wireless。

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2004财年(截止到9月份),公司实现销售额71.9亿欧元,在全球拥有约35,600名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com

Information Number

INFCOM200511.011

Press Photos

  • English: The MP-EU is the industry's most integrated platform supporting UMTS, EDGE and GSM/GPRS cellular standards. Its intelligent scalability concept allows mobile phone manufacturers to smoothly evolve from 2G/2.5G phones to 2.75G and 3G phones as well as to easily adapt to design trends, since basic hardware and software components within the platform remain unchanged.<br><br>Deutsch: MP-EU ist die industrieweit höchstintegrierte Referenz-Plattform und unterstützt die Mobilfunk-Standards UMTS, EDGE, GPRS und GSM. Ihre modulare und skalierbare Architektur ermöglicht den reibungslosen Umstieg von 2G/2,5G-Mobilfunkstandards auf 2,75/3G-Mobilfunkstandards. Darüber hinaus lassen sich Mobiltelefone, die auf der MP-EU Plattform basieren, in kürzester Zeit auf neue Design-Trends anpassen, da die Basis-Hardware und -Software der Plattform unverändert eingesetzt werden kann.
    English: The MP-EU is the industry's most integrated platform supporting UMTS, EDGE and GSM/GPRS cellular standards. Its intelligent scalability concept allows mobile phone manufacturers to smoothly evolve from 2G/2.5G phones to 2.75G and 3G phones as well as to easily adapt to design trends, since basic hardware and software components within the platform remain unchanged.

    Deutsch: MP-EU ist die industrieweit höchstintegrierte Referenz-Plattform und unterstützt die Mobilfunk-Standards UMTS, EDGE, GPRS und GSM. Ihre modulare und skalierbare Architektur ermöglicht den reibungslosen Umstieg von 2G/2,5G-Mobilfunkstandards auf 2,75/3G-Mobilfunkstandards. Darüber hinaus lassen sich Mobiltelefone, die auf der MP-EU Plattform basieren, in kürzester Zeit auf neue Design-Trends anpassen, da die Basis-Hardware und -Software der Plattform unverändert eingesetzt werden kann.
    INFCOM200511-011a.jpg

    JPG | 796 kb | 2126 x 1535 px