英飞凌推出可供全球小型VoIP网关器或可携式无线AP使用的全新VINETIC-Plus芯片,是全球第一个具备整合式Codec之单芯片数字模拟VoIP引擎
(北京讯) – 2006年6月14日 – 英飞凌科技公司(FSE/NYSE: IFX) 今日宣布推出全球第一个整合了codec 和模拟电话接口的VoIP单芯片引擎。全新的 VINETIC-Plus 奠定了精小和可携式VoIP电话网关器的开发架构,可让任何模拟电话透过任何宽带因特网进行VoIP 通话。
与现有的各种解决方案相比较,英飞凌的VINETIC-Plus 能减少至少30%印刷电路板面积。例如,以一个采用VINETIC-Plus的双频道 FXS (Foreign Exchange Station) VoIP 系统来算,其PCB 面积只需 40 mm x 48 mm。除了 VoIP功能处理器之外,VINETIC-Plus芯片还整合了一个完整的订户线路接口(SLIC) 功能,因 此不需加上目前采用一般芯片的设计中所需的单独模拟接口电路或codec。
英飞凌通信解决方案事业部资深副总裁兼固网存取业务部总经理Christian Wolf 表示:「VINETIC-Plus是英飞凌充分发挥其数十年在提供模拟语音IC经验所发展出的产品,也 是推动 VoIP革命的一款领导性语音处理器家族产品。 在推出VINETIC-Plus后,我们把VoIP的应用又扩展至超级可携式和无线转接器以及网关产品上,适用于住家及小型办公室/住商环境中。」
VoIP存取装置的市场正在快速成长中,据估计VoIP的订户总数已经从2006年的大约三千五百万增加到2010年的一亿四百万家(资料来源:iSuppli)。由于推出VINETIC家族产品,英 飞凌可针对不同的市场需求,提供给设备制造商多重的装置来支持各种产品线,且可重复使用软件程序代码和协议组,来缩短上市时间和简化工程作业。
采用VINETIC-Plus能够缩小模拟电话转接器的大小,让旅行者可以在世界各地连接至任何宽带网络,很容易地进行 VoIP通话。这款高度整合的芯片包括DSP、内存、codec 以及双SLIC,可以支持诸多标准电话功能,例如发话者(caller) ID、电话保留、以及三方电话会议等。
VINETIC-Plus单芯片拓展了英飞凌微型及功能丰富的通信解决方案集成电路的产品范围,融合了VINETIC-CPE系列的VoIP 专长,以及英飞凌SLIC装置的高压处理。最 近所推出的Spinacer 最新技术综合软件套装,亦支持VINETIC-CPE方案,以及ADSL2+、VoIP 以及WLAN等。VINETIC-Plus 支持一或两个频道的模拟电话接口,以 及四个频道的VoIP之G.711、G.723.1、G.726 ADPCM、G.729A/B、iLBC 加码(coding)和T.38 传真。
VINETIC-Plus 采用 PG-LBGA-144 (绿色) 封装,目前已开始供应样品。
About Infineon
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车、工业及多元化电子市场和通信市场提供半导体和系统解决方案,并通过奇梦达(Qimonda)子公司提供内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、 加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com/cn 。
如欲了解更多有关奇梦达公司信息,敬请登录www.qimonda.com。
Information Number
INFCOM200606.067
Press Photos
-
Infineon Vinetic-Plus reduces the printed circuit board area required for an adapter by at least 30 per cent.INFCOM200606-067.jpg
Der Infineon Vinetic-Plus reduziert den Platzbedarf auf der Platine eines Adapters um mindestens 30 Prozent.JPG | 750 kb | 2126 x 1535 px