英飞凌凭借业界首款双频段RF-CMOS 收发器芯片成功打入超宽带市场, 为移动电话娱乐整合铺平道路

2006-7-19 | 市场新闻

2006年7月19日,德国慕尼黑讯——全球通信芯片领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE代码:IFX)今日宣布已成功完成一款具备双频段超宽带(Ultra-Wideband)射频(RF)收 发器芯片的定型工作。这项突破是以该公司成熟的低功耗CMOS工艺为基础,为各类移动终端如手机、个人数字助理(PDA)、可携式摄像机、数码相机和MP3播放器,提供高速通讯系統单芯片 (system-on-chip) 之优化的集成解决方案。据IMS Research的市场研究,仅2010年一年,就有约1.2亿部手机配以超宽带技术。未来,超 宽带(UWB)技术将使手机具备面向多媒体应用的高速数据传输功能,它不仅可以推动三网融合,而且能够提升移动性。

此双频段超宽带 RF-CMOS 收发器芯片支持WiMedia联盟频率计划中定义的3GHz~5 GHz和6 GHz以上最高至 9 GHz频段。其独特之处非常适用于通过认证的无线超宽带 (Certified Wireless USB)和Bluetooth-over-WiMedia超宽带系统上,同时也是超宽带系统制造商在各式以高至480Mbps之速度进行无线流式视频、图 片下载以及文件传输等的应用上,是一個关键组件。除了适用于移动终端之外,此超宽带RF-CMOS收发器技术还适用于PC机、打印机、DVD驱动器、电视机和其它消费电子设备。

该超宽带 RF收发器芯片立足于英飞凌称雄业界的射频技术,仅2005年,英飞凌就售出了2亿颗射频芯片。此芯片采用英飞凌成熟的90纳米CMOS工艺制造,结构紧凑,低功耗,是 移动终端设备的理想选择。由于可同时支持WiMedia频率计划的高、低频段,因此它能满足全球各地的频率管制要求,让移动终端、PC和PC外设以及消费电子设备制造商设计出全球通用的超宽带终端。另外, 这种新技术的另一个应用领域是PC与外设,如移动终端、打印机和电视机等之间的高速无线连接。

“我们发现,业界迫切需要工作频率在6GHz以上的超宽带解决方案,实现真实生活中全球通用的高品质多媒体应用。我们的RF-CMOS收发器,正是向实现单芯片超宽带解决方案迈出的重要一步,它 可以帮助我们的客户开发出经济实惠且功耗极低的平台,满足市场需求。”英飞凌副总裁兼连接业务部总经理Thomas Pollakowski如是说。

“立足于低功耗CMOS工艺,以及对6GHz以上频段的支持,英飞凌朝着在移动终端上集成超宽带技术这一发展方向迈出了一大步。”IMS Research市场分析师Fiona Thomson指出, “手机将很快成为具有更高分辨率、扩展内存并且支持流式音频和视频的便携式娱乐设备。目前,我们缺乏的是共享数兆字节文件、将这种文件下载至PC或者在电视机上播放的技术。有了超宽带技术,可 以使这些融合应用成为现实。”

英飞凌计划于2007年年中推出符合WiMedia UWB规范的单芯片CMOS UWB器件,包括MAC、PHY和RF收发器等。

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车、工业及多元化电子市场和通信市场提供半导体和系统解决方案,并通过奇梦达(Qimonda)子公司提供内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在 美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com.cn 。如欲了解更多有关奇梦达公司信息,敬 请登录www.qimonda.com。

本新闻稿可从以下网址找到: http://www.infineon.com/news/。

本文提到的公司和产品实际名称可能是其各自所有者的商标。

Information Number

INFCOM200607.076

Press Photos

  • Infineon to Enter Ultra-Wideband Market with Industry’s First Dual-Band RF-CMOS Transceiver Core - Paving the Way for the Converged Entertainment Cell Phone<br><br>Infineon steigt mit der ersten Dual-Band RF-CMOS-Technologie der Branche in den Ultrabreitband-Markt ein und ebnet den Weg zum konvergenten Entertainment-Mobiltelefon
    Infineon to Enter Ultra-Wideband Market with Industry’s First Dual-Band RF-CMOS Transceiver Core - Paving the Way for the Converged Entertainment Cell Phone

    Infineon steigt mit der ersten Dual-Band RF-CMOS-Technologie der Branche in den Ultrabreitband-Markt ein und ebnet den Weg zum konvergenten Entertainment-Mobiltelefon
    IFX_UWB.jpg

    JPG | 1.38 mb | 1535 x 2126 px