英飞凌推出采用磁场定向控制技术的8位微控制器; 全新“DAvE Drive”配置软件大大降低3相驱动器的软件开发时间
本周在纽伦堡召开的由欧洲嵌入式系统厂商参加的展会上,英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)推出了高品质微控制器产品(MCU)和软件开发支持工具,这 将推动嵌入式电机控制在工业和汽车领域的进一步发展。英飞凌展示的亮点包括新推出的温度范围高达+140°C的微控制器(请参考相关新闻稿)、可以实现磁场定向控制(FOC)技术的8位微控制器以及全新的“ DAvE Drive”软件配置工具套件,该套件是工业和汽车电机控制整体开发环境的一部分,集成了微控制器硬件、软件、功率半导体和电机驱动.
可以实现磁场定向控制技术的高品质、低成本8位微控制器
英飞凌是全球首家可提供支持磁场定向控制(FOC)技术的标准8位微控制器的厂商。磁场定向控制是一种可使电机在任何速度下平稳、高效地运行的技术。通 过在8位XC886和XC888产品家族实现该技术,英飞凌将FOC电机控制解决方案应用到成本敏感型的家电设备上,如洗衣机和洗碗机。
磁场定向控制技术正越来越多地应用于各种电器设备,因为它能够确保电机在任何时候都可以最佳的扭矩高效地运行;出色的动态响应可以实现精准的速度变化控制(对洗涤程序周期的各个阶段进行控制);低 扭矩波动可使电机在运行、起动和停止操作时,保持平稳运转。一般情况下,需要16位或32位微控制器或数字信号处理器(DSP)来处理复杂的三角运算。与这些解决方案相比,英 飞凌的8位XC886/8家族只需大约50%的电子材料成本,即可提供所有磁场定向控制优势。XC886通过采用执行旋转和定标运算的16位矢量计算机,大大提升了计算性能。加 上脉宽调制单元CapCom6E和快速8通道10位数模转换器,可解决在8051兼容微控制器上采用磁场定向控制技术所面临的挑战。
目前,市场上采用磁场定向控制技术的解决方案在执行磁场定向控制操作时,需要占用中央处理器(CPU)的全部处理能力,与此相比,英飞凌XC886和XC888微控制器在执行磁场定向控制操作时,只 需占用58%的CPU性能,为系统控制和与显示面板微控制器之间的通信等应用留出了足够的空间.与大多数硬编码磁场定向控制技术不同,英飞凌可提供软件再编程优势,增加应用灵活性,并使应用具有脱颖而出的潜力。
“磁场定向控制技术是电器设备制造商遵守相关能耗规定和解决定价压力的完美选择。”英飞凌公司副总裁兼微控制器业务部总经理Christopher Hegarty博士指出,“ 英飞凌微控制器融合了优质、出色性价比和创新等优势,可使电机控制装置采用较少的传感器,在最大扭矩条件下,也能准确快速地响应,获得出色能效。”
适用于电机驱动装置的DAvE Drive应用代码生成器
DAvE(数字应用虚拟工程师)Drive是英飞凌面向8位(XC886/8)和16位(XC164CM/CS)微控制器家族的应用代码生成器。它可提供初始化配置和驱动程序代码,帮助轻松实现编程。 全新的DAvE Drive 由于可快速、轻松地配置复杂外设,因此可缩短无刷直流(BLDC)电机控制装置的软件开发时间。电机控制装置设计者可以集中精力开发具体应用软件,如洗衣机或洗碗机程序,从 而快速制出样机。与竞争性配置工具相比,DAvE Drive 软件工具可以生成完整的算法,无需从数据库中获得代码。它可以根据用户选择的电机,灵活生成代码,使系统设计时间缩短大约1人年,同 时使系统独具特色。此外,它还可以执行块交换和磁场定向控制。
全新的DAvE Drive软体工具包含在BLDC Drive应用套件中,是英飞凌8位和16位Easy Kit的模块化扩展。这些组合工具构成了包含微控制器硬件、软件、功 率半导体和电机驱动器的工业和汽车电机控制应用完整开发环境。
FOC器件和DAvE Drive工具的供货情况、封装及定价
目前具备磁场定位控制功能的XC886/8微控制器已经开始供货。它们采用绿色TQFP-48和TQFP-64封装,工作温度范围是-40oC至+125oC。当订购量达到1万件时,X C886/8的单价约为1.80欧元(2.35美元)。如欲了解更多信息请登录 www.infineon.com/XC886
DAvE Drive开发工具包括微控制器硬件、软件、功率半导体、电机驱动程序、文档等等,目前已开始供货,每套开发工具的价格为299欧元(350美元)。如欲了解更多信息请登录 www.infineon.com/dave
有关英飞凌微控制器、传感器和功率半导体产品组合的更多信息可在 www.infineon.com/microcontrollers、 www.infineon.com/sensors和 www.infineon.com/power找到。
About Infineon
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
Information Number
INFAIM200702.040
Press Photos
-
DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive is Infineon's application code generator for the company's 8-bit (XC886/8) and 16-bit (XC164CM/CS) MCU families. It provides initialization, configuration and driver code to ease programming.DAvE_Drive_b.jpg
DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive ist eine Software zur Generierung von Applikationscode für Motorsteuerungen für Infineons 8-Bit- (XC886 und XC888) und 16-Bit-Mikrocontroller (XC164CM und XC164CS). Sie unterstützt bei der Initialisierung, Konfiguration und Erstellung des Treiber-Codes und ermöglicht so eine einfache Programmierung.JPG | 379 kb | 1135 x 969 px
-
DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive is Infineon's application code generator for the company's 8-bit (XC886/8) and 16-bit (XC164CM/CS) MCU families. It provides initialization, configuration and driver code to ease programming.DAvE_Drive_a.jpg
DAvE (Digital Application Virtual Engineer) Drive ist eine Software zur Generierung von Applikationscode für Motorsteuerungen für Infineons 8-Bit- (XC886 und XC888) und 16-Bit-Mikrocontroller (XC164CM und XC164CS). Sie unterstützt bei der Initialisierung, Konfiguration und Erstellung des Treiber-Codes und ermöglicht so eine einfache Programmierung.JPG | 631 kb | 1535 x 1063 px