英飞凌推出提高家用电器电机能效和可靠性的智能化功率模块
2007年5月22日,德国慕尼黑和纽伦堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日在纽伦堡PCIM 2007展会暨研讨大会上,推出高度集成的全新智能化功率模块系列,该 产品几乎包含电控变频电机传动所需的全部半导体组件。这种全新的CiPoSTM (控制装置集成功率系统)模块可提高洗衣机和空调等消费类电器的工作能效,使其达到94%,这 充分表明了英飞凌致力于改善电气传动装置能效的决心。
变频电机可降低洗碗机、洗衣机、空调和其它家用电器的能耗。根据相关法规的规定和用户的需求,越来越多的变频电机得以应用。同时,使 这些电机得以充分利用的智能传动电子控制装置也为制造商提供了更多提高能效、节省能源的机会。
这种全新的CiPoS模块在一个紧凑高效、完全隔离的封装内,集成了一个带SOI(绝缘硅)栅极传动器的三项逆变器功率级、多个阴极负载二极管和电容器以及辅助电路。与采用分立式组件的设计相比,该 模块由于结合了英飞凌领先的TrenchStopTM IGBT (绝缘栅双极晶体管)和 Emitter Controlled Diode (发射极控制)二极管技术,可节省23个分立式组件,从而以多种方式节省了厂商的成本,包 括库存与物流成本、缩小电路板卡空间、简化部署与装配、提高整体可靠性、降低EMI(电磁波干扰)、缩短产品上市时间,等等。例如采用该模块的基础型鼓风机传动系统只需9个外部组件和一个微控器。该 CiPoS模块成为所有额定功率高达3,000瓦的电机传动系统的易用解决方案。
该CiPos模块还具备业界最低的结壳热阻,与市场上其它模块相比,可使输出电流提高20%。例如,CiPos 模块IKCS12F60AA的IGBT和 Emitter Controlled Diode二极管的结壳热阻分别仅为4.9°C/W(摄氏度/瓦)和4.9°C/W。在15伏标称工作电压条件下,这 种低热阻可使输出电流达到6.0安培,而同类竞争产品最多只能使电流达到5.0安培。这样就可使设计产品通过采用和其它产品同样大小的散热器,获得更高的输出功率,或者使用较小的散热器获得同等的功率。
该模块通过在负载电阻器支持的控制端采用直线连接,实现与微控器的连接。外加一个外部运行的放大器就可轻松形成一个反馈控制回路。
“该CiPoS智能功率模块是变频电机的理想解决方案,”英飞凌科技高级主管兼消费电子电源部负责人Wolfgang Ademmer指出,“它们可用于设计高能效、高功率密度的电机传动设备,有 助于开发更高能效的家用电器。该模块还可进一步整合各种逻辑功能。英飞凌掌握着全部所需技术,并且致力于支持其客户打造能效更高的集成化电机传动解决方案。”
供货情况、封装与定价
CiPoS系列至少有六种产品,首批设计样品现已开始供货,它们符合欧盟RoHS环保标准,为单边接触型模块,特别适用于洗衣机和其它类似产品。这些CiPoS模块包含数量不等的IGBT(4或6个) ,采用开路或闭路射极,具备不同的弯曲性能。
IKCS12F60AA的订货数量达到1,000枚时,单价为9.40欧元(12.50美元)。
该产品预计将于2007年第3季度实现量产。适用于更高功率的HVAC应用设备的双列直插式版本目前正在设计之中。
如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com/cipos
About Infineon
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX
Information Number
INFAIM200705.058
Press Photos
-
CiPoS(tm) (Control Integrated Power System) modules are designed to enable more energy-efficient operation of such consumer appliances as washing machines and air conditioners.CiPoS_with_dimensions
JPG | 1.5 mb | 2126 x 1535 px
-
CiPoS(tm) (Control Integrated Power System) modules are designed to enable more energy-efficient operation of such consumer appliances as washing machines and air conditioners. The size of CiPoS module in the photo is 30.2mm x 50.4mm.CiPoS_without_dimensions
JPG | 1.49 mb | 2126 x 1535 px