友讯集团选用英飞凌IPTV功能套件改善DSL业务

2008-9-30 | 市场新闻

2008年9月30日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布,全球领先的专业网络设备公司友讯集团选用英飞凌DSL客户端解决方案,以 支持同步的擦除解码和重传功能,实现优质的IPTV。友讯集团将在基于XWAY™ DANUBE的客户端设备解决方案内集成英飞凌软件扩展套件,确保提供最优质的IPTV服务。

“英飞凌解决方案有助于我们向客户提供最出色的IPTV客户端设备(CPE)。得益于擦除解码功能,无论客户与什么样的局端设备(DSLAM)连接,都将体验到IPTV服务质量的提升。”友 讯欧洲总裁Kevin Wen指出,“IPTV市场蓬勃发展,对于运营商而言,服务质量是至关重要的。我们与英飞凌合作,可确保运营商提供最优质的IPTV服务。”

“我们很高兴友讯集团选用我们增强的IPTV功能套件和XWAY™ DANUBE ADSL2+芯片组。该解决方案具备独特的功能,能针对不同业务采用不同的防护策略,因 此即便同时用于实现VoIP等其它业务,也能获得最佳的IPTV性能。”英飞凌通信解决方案事业部高级副总裁兼固网接入业务部总经理Christian Wolff指出,“ 我们的IPTV功能套件包括业界率先集成擦除解码和伽玛层重传功能的单片。在实际部署环境中,相对于不具备擦除解码功能的客户端设备而言,它能够让友讯集团这样的客户将误差防护功能提高一倍。”

友讯集团本月推出的新一代三网融合家用网关解决方案DVA-G3170i和DVA-G3060i将采用全新的IPTV功能套件。

IPTV功能套件包括一个支持同步扩展擦除解码和伽玛层重传功能的单片。擦除解码能够在不改变DSLAM设备的条件下,改善脉冲噪声抗扰性。伽玛层重传机制采用智能化流量整形和区分算法,与总局( CO)设备一并使用。

设置最低延迟和最大误差防护,可优化IPTV、VoIP或网络游戏等实时业务,确保用户获得最佳体验。此外,嵌入式分组处理引擎可处理所有分组尺寸的线速路由吞吐量。这 种智能加速技术极大地提升了路由性能,同时可降低CPU内核的工作负载。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com 
该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press


Information Number

INFCOM200809.092