英飞凌推出业界首款搭载集成千兆以太网的单片ADSL网关解决方案;下一代XWAY ARX100系列为高带宽业务的固网传输设定标杆

2008-9-30 | 市场新闻

2008年9月30日,德国Neubiberg与比利时布鲁塞尔讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日在宽带世界论坛欧洲会议上,宣布推出单片ADSL2+设备XWAY™ ARX168。该产品率先集成了千兆位以太网,并且具备支持网络电视(IPTV)和超过150 Mbps的无线数据速率的多种高级特性。该芯片是英飞凌计划开发的具备业界领先性能和集成度的路由器与集成接入设备( IAD)解决方案系列的首款产品,便于原始设备制造商通用平台架构进行开发,节省开发成本。

“XWAY ARX168芯片标志着英飞凌进入充分利用具备出色互通性的成熟DSL解决方案,使原始设备制造商只需一次投资,即可获得众多产品平台这一战略的下一个阶段。”英 飞凌科技股份公司通信解决方案事业部高级副总裁兼固网接入业务部总经理Christian Wolff指出,“有了XWAY ARX168,我们可提供功能强大的单片平台,支持所有客户端路由应用,包 括全部11n无线路由性能和IPTV。”

XWAY ARX168是业界第一个搭载了集成千兆位局域网的ADSL解决方案。结合英飞凌经过实践检验的协议加速技术,它成为可支持高带宽业务并确保服务水准的下一代路由应用的理想产品。由 于具备伽玛层重传、擦除解码和扩展交错深度等创新特性,最终用户的媒体服务体验将得到大大改善。集成的千兆以太网交换机和网络处理器相辅相成,可确保在不占用应用CPU的前提下,在 家庭内部灵活提供桥接和路由服务。两个USB 2.0端口可提供无与伦比的连接性能,支持所有通用外设。

XWAY ARX168出类拔萃的架构实体包括一个双CPU和一个支持所有分组尺寸线速路由的专用路由处理器。DSL数字前端和互通固件是英飞凌所有ADSL2+芯片的共用组件。这 充分发挥了英飞凌XWAY AR7家用网关芯片组解决方案的全球互用性优势,可缩短客户开发新系统的时间。

如今,可确保IPTV性能的增强特性已成为英飞凌DSL架构的共有特性,其中包括业界率先集成擦除解码与伽玛层重传功能的单片。擦除解码能够在不改变DSLAM设备的条件下,改善脉冲噪声抗扰性。在 实际部署环境中,相对于不具备擦除解码功能的客户端设备而言,可使误差防护功能提高一倍。伽玛层重传机制采用智能化流量整形和区分算法,与总局(CO)设备一并使用。

英飞凌XWAY ARX168 ADSL2+路由器样品将于2008年10月开始供货。XWAY ARX100系列的其它单片设备将于2008年底开始供货。

如欲了解XWAY ARX168的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/XWAY_ARX


About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press


Information Number

INFCOM200809.093

Press Photos

  • XWAY(tm) ARX168; the industries first Single-Chip ADSL Gateway solution with integrated Gigabit Ethernet
    XWAY(tm) ARX168; the industries first Single-Chip ADSL Gateway solution with integrated Gigabit Ethernet
    XWAY_ARX168

    JPG | 931 kb | 2126 x 1535 px