英飞凌推出新款8位、16位和32位器件进一步壮大工业微控制器产品阵容
2009年3月11日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布推出内嵌闪存组件的新款微控制器(MCU)产品,包括面向多种工业应用的8位微控制器、1 6位微控制器系列,以及归属TriCore™ 32位产品系列的部分型号。所有这些微控制器解决方案,被设计用于满足多个行业众多驱动应用对性能和可靠性的要求,譬如泵机、风扇、安全自动控制系统、交 通系统和白色家电的驱动装置。
英飞凌这次推出的微控制器包括8位XC864、8位XC886 HOT和16位XE162M系列、16位XE164M系列、16位XE167M系列和32位TC1167与TC1197等。此外,英 飞凌的8位XC800系列还通过了VDE认证,符合EN/IEC60335-1 Class B标准关于家用电器功能安全规范的要求。
免费工具链
英飞凌同时还提供面向这次最新推出的8位微控制器系列和16位微控制器系列的免费工具链,包括开发工具提供商Keil提供的面向XC800系列的PK51开发工具,A ltium提供的适用于XE166系列的C语言编译器和嵌入式开发环境、模拟器及调试器等。开发人员可登录www.infineon.com/freetools网站,获得这些开发工具。免费使用许可次数不限。
XC864和XC886 HOT (8位微控制器)的技术简介
全新推出的XC864系列具备更出色的可扩展性能,进一步丰富了英飞凌XC800微控制器产品线。XC864系列专门针对成本敏感型电机控制应用而设计,在 TSSOP-20小型封装内融合了标准8051内核、高达4千字节(KB)的片上闪存和功能强大的片上外设。XC864系列搭载一个内部时钟源和嵌入式稳压器,后者可提供3.3V或5.0V供电电压。该 产品系列的目标应用包括电动自行车、直流风扇、步进电机和高强度气体放电(HID)灯及家用电器和电动工具等。
英飞凌进一步丰富了适用于环境温度高达140 °C的苛刻环境的产品线。全新推出的XC886 HOT能够全面满足工作在这种高温条件下的设备对性能和质量的要求。这 种微控制器内含24KB或32KB的闪存、转换速率低至1.5微秒的精确10位数模转换器、支持磁场定向控制(FOC)的16位矢量计算器(CORDIC和乘法除法单元(MDU),以 及带有两个独立16位计时器的捕获/比较单元(CCU6)
XE162M、XE164M和XE167M (16位微控制器)的技术简介
XE162M、XE164M和XE167M微控制器被设计用于各种要求苛刻的实时工业驱动应用,例如适用于伺服驱动器、空调压缩机和吹风机、泵机、高级传感器和电源的驱动装置等。 XE166M系列具备适用于SIL3应用的高级安全特性和小尺寸64引脚器件(XE162M系列)。此外,XE166M系列还具备增强型输入输出功能、灵活的电源管理功能和丰富的外设,以及出色的CPU性能。可 随意配置的串口USIC支持多种协议,例如异步和同步串口协议(ASC、SSC)、I2C、LIN,同时支持与SD内存卡的通信。XE166M微控制器集成了增强型C166S-V2内核、扩展外设集和片上内存。 X E166M系列的三款产品都融合了嵌入式闪存组件;内存保护单元(MPU);为确保数据完整性,适用于SRAM、闪存和存储检验器的纠错代码组件(ECC);80MHz CPU时钟;实 现DSP功能的乘法累加( MAC)单元;高级中断处理功能;快速高分辨率数模转换器(ADC)以及适用于高级开发的片上调试系统。
TC1167 和TC1197(32位微控制器)的技术简介
英飞凌推出TC1167和TC1197两款衍生产品,进一步丰富了32位微控制器AUDO Fu-ture系列。这两款产品设计用于要求苛刻的实时工业应用,例 如面向高达5个三相补偿脉宽调制电机的多轴控制器。它们支持多种调制方案,例如空间矢量控制或直接转矩控制,支持多个处理器支持,实现出色的可靠性和安全性。
丰富的外设集包括适用于复杂信号生成且具备数字信号滤波功能的灵活定时器单元(GPTA);快速多通道数模转换器ADC;MultiCAN模块;ASC接口、SSC接口和适用于控制器间通信的接口( MLI)。灵活的GPTA设计,为实现扩展式电机控制解决方案以及自主式完全协调高速PWM生成(以确保高效驱动)奠定了基础。
全新推出的高性能TC1197装配了容量高达4MB的闪存、224KB的RAM、48个数模转换器通道、两个GPTA单元和一个本地定时器单元,工作频率为180MHz。此外,该 器件还带有32位外部总线单元和219条通用数字输入/输出线路,可连接外部存储器、FPGA或ASIC等。TC1197的工作温度范围为-40 °C至125°C,适用于恶劣的环境,如温度较高的伺服驱动应用。
全新推出的TC1167属于中档产品,它装配了1MB的嵌入式闪存、128KB的RAM、32个数模转换器通道和一个GPTA单元,工作频率为133MHz。
第三方提供的几个综合工具链用于包括实时操作系统在内的嵌入式软件的设计(参见www.infineon.com/tricore)。符合IEC61131-3标准的可编程逻辑控制器(PLC)适 用于整个AUDO-Future系列。
供货情况、封装和定价
目前,这些新款微控制器解决方案已开始提供样品。包括评估板、免费工具链、综合文档(包含例程)和DAvE支持在内的入门级工具套件可向英飞凌或从hitex网上商店( 参见www.ehitex.de)订购。此外,英飞凌分别针对XC800系列和XE166系列提供USCALE USB应用工具套件和UCONNECT USB应用工具套件。
XC864和XC886 HOT分别采用TSSOP-20和TQFP-48封装。XE162M、XE164M和XE167M分别采用LQFP-64、100引脚LQFP和144引脚LQFP封装。T C1167采用LQFP-176封装,而TC1197采用BGA-416封装。
订购量达2万枚时,8位微控制器XC864的单价约为0.75欧元(约合1.05美元),XC886 HOT的单价约为2.20欧元(约合3.08美元)。16位XE166M系列的起价 ( XE162M)约为5.00欧元(约合7.00美元)。32位微控制器TC1167和TC1197的单价分别约为14.40欧元(约合20.16美元)和18.90欧元(约合26.46美元)。
如欲了解英飞凌微控制器产品组合更多信息,敬请登录 www.infineon.com/microcontrollers
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
该新闻稿可从以下网站找到: www.infineon.com/press/
Information Number
INFATV200903.040
Press Photos
-
The new microcontrollers are optimized for industrial applications, such as pumps, fans, safe automation systems, transportation systems and white goods.XE166_XC864_SAK-TC1197
JPG | 326 kb | 1535 x 1063 px