英飞凌在IDF 2009展示采用英特尔博锐技术具有远程PC外设认证功能的ORIGA™认证芯片

2009-9-22 | 市场新闻

2009年9月22日,美国旧金山和德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)今天宣布,该公司独具特色的基于芯片的非对称认证解决方案与英特尔®博锐( vPro™)技术相结合,为IT系统管理员、OEM技术支持人员和质保服务人员提高计算机系统完整性提供了基础。
在9月22-24日于旧金山举行的“2009年英特尔开发商论坛(IDF 2009)”上,英飞凌演示了芯片式认证解决方案如何帮助实现PC外设的认证,并提高企业IT系统的完整性。英 飞凌ORIGA™ SLE 95050系列芯片可以帮助实现外设或附件(如外接存储设备和图形卡)的鉴别,以确定它们是原厂产品还是克隆产品。这样,不具备原厂产品所具有的可靠性、高质量和质保服务的克隆产品,在 只允许使用原厂硬件的系统中将无法工作。在采用英特尔博锐技术的应用环境中,IT管理人员和其他授权用户可以利用英特尔®主动管理技术(AMT),对系统的各个部分进行鉴别,并对各种联网设备进行清单核查。
“如果客户端设备连接了非法PC外设或附件,设备认证功能可以限制这些非法设备访问,从而提高系统的安全性,”英飞凌科技北美公司负责ASIC和功率IC的副总裁Paolo Cocchiglia表示,“通过与英特尔博锐技术结合,设备认证解决方案可以帮助系统管理员随时识别接入系统的任何克隆或非法设备,并在这些设备造成问题之前进行适当处理,从而防止有人有意或无意使用克隆设备, 提高系统的可靠性并降低系统的维护需求。安全性与高能效和连通性一起,构成了英飞凌的三大重点领域。”
“我们致力于创建一个由供应商和合作伙伴组成的生态系统,以进一步增强英特尔博锐技术的固有能力,”英特尔公司商务客户市场部业务发展总监Larry Wiklund指出,“ 英飞凌对其硬件化的系统组件及外设认证方案的演示,展示了一种功能强大的新型工具,可以帮助IT管理人员提高系统完整性,并利用认证来确保数字化办公环境中的所有硬件都符合公司的要求。”
在演示中,一个内设ORIGA芯片的USB接口设备接受认证测试。在实际应用中,图形卡、外接存储设备、网卡、用户接口附件、笔记本电脑和上网本电池等外设和附件制造商将把英飞凌芯片集成到其产品中, 通过与英飞凌合作,共同构建一条安全认证的供应链。上述演示还利用英特尔AMT的IDE_REDIRECT功能,展示了如何将英特尔产品的远程安全管理能力与英飞凌强大的安全认证技术相结合,构 建安全数字办公环境所需的解决方案。
英飞凌ORIGA SLE 95050系列认证芯片采用基于椭圆曲线加密算法(ECC)的非对称认证机制,配有可植入外设中的硬件保护私人密钥。该低功耗芯片配有单线总线接口,可 以在总线供电模式下工作。
主机只需安装认证过程所需的公共密钥软件。EEC是一种比现有的非对称性系统算法(RSA算法)更严格的加密/解密算法;而公共/私人密钥算法的安全性公认高于AES和DES等对称性共享密钥系统。
ECC非对称认证技术支持不同的主机-外设认证方式,且认证方式与外设所处的位置或所使用的通讯接口(无线、本地、有线、芯片对芯片等)无关。ORIGA技术还可用于其他应用,如服务提供商( 如互联网、数据服务、媒体提供商)可利用安全认证技术向合法用户或拥有者发送内容,而消费者可以利用该技术构建一个安全的数字家庭环境。
注:在旧金山举行的“英特尔开发商论坛”上,英飞凌在ProZone Community展区226号展台,演示芯片式外设认证解决方案。
若需了解ORIGA认证芯片的更多信息,请登陆: www.infineon.com/ORIGA


About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

若需了解更多信息,请登陆: www.infineon.com
可通过 www.infineon.com/press/网站在线阅读本新闻稿。

Information Number

INFIMM200909.083