英飞凌推出业界首个符合汽车严格质量标准的汽车M2M系统SLI 76微控制器系列
2010年12月7日,德国纽必堡与法国巴黎讯 — 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今日在法国巴黎“智能卡暨身份识别技术工业展”上推出其适用于汽车机器对机器( M2M)系统的全新SLI 76系列“车载”微控制器。它们是业界首批通过汽车电子委员会(AEC)Q100质量标准严格认证的UICC(通用集成电路卡)微控制器。SLI 76“车载”芯片具备更长的使用寿命、 更高的数据存储容量、更宽的温度范围、更大的负载周期数等特性。
SLI 76器件可使汽车部件供应商轻松满足整车制造商对于实现各种先进的车载服务——例如紧急呼叫(e-Call)、遥控车锁、车队管理和车辆跟踪——的质量要求。为满足AEC Q100标准,英 飞凌采用十分可靠的工艺制造SLI 76器件,并根据生产件批准程序(PPAP)的要求,提供组件的相关文档。
市场研究机构估计,今后5年之内将有二分之一的车辆会选用M2M系统。充分利用自身称雄业界的创新智能卡微控制器技术,结合立足于自身技术专长的高级质量管理措施,再 加上自身在汽车IC市场的领先地位,英飞凌这次推出SLI 76“车载”系列微控制器,目的是大举进入汽车M2M这一方兴未艾的市场的所有领域。
“开发M2M系统的汽车组件供应商需要通过汽车质量标准认证的UICC微控制器。迄今为止,还没有相关的汽车专用硬件问世。”英飞凌科技芯片卡与安全业务部总经理Helmut Gassel博士指出, “SLI 76‘车载’ 系列产品的推出,进一步巩固了英飞凌的技术领先地位,并为专门针对汽车应用定制的UICC微控制器产品业务的发展铺平了道路。”
除采用高度可靠的制造工艺进行生产外,英飞凌还引进了AEC Q100规定的统计分析和控制系统,确保汽车行业客户能够轻松看懂这些质量数据。此外,英飞凌还通过大量的筛选和测试减少产品潜在的缺陷。 通过采用这些措施,英飞凌大大提高了SLI 76系列器件在-40 °C 至 105 °C的工作温度范围的结实耐用性,并将其使用寿命延长至17年。此外,SLI 76器件还随机提供PPAP文档,根 据汽车行业的一般要求,提供产品质量信息。
针对英飞凌现有产品系列开发的UICC软件,可轻松迁移至全新推出的SLI 76“车载”系列器件,因为SLI 76与以往的SLE 76 和 SLM 76系列产品兼容。根据ETSI TS 102 671 MFF2 和JEDEC SON-8的规定采用焊接封装VQFN-8(超薄四方扁平无引脚),SLI 76系列可满足汽车组件厂商的生产需求。
供货情况
SLI 76 M2M UICC微控制器的首批样品目前已开始供应。SLI 76“车载”器件将在欧洲智能卡行业协会(EURO-SMAR)主办的“智能卡暨身份识别技术工业展会”的3号展厅3D 126号展台(巴黎北郊维勒班展览中心、2010年12月7日至10日)上展出。该产品系列预计将在2011年上半年实现批量生产。这个产品系列拥有内存配置不同的型号——E EPROM的存储容量范围为256千字节(KB)至504 KB。
更多信息
有关英飞凌适用于汽车M2M通信的SLI 76器件的更多信息可在以下网站找到: www.infineon.com/SLI76。
有关英飞凌芯片卡IC和安全IC产品组合的信息可在以下网站找到: www.infineon.com/security。
有关英飞凌在“智能卡暨身份识别技术工业展会”(4号展厅4J 002号展台)上展出的产品的更多信息可在以下网站找到: www.infineon.com/cartes。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息可在 www.infineon.com找到。
该新闻稿可在 www.infineon.com/press/找到。
Information Number
INFCCS201012.013
Press Photos
-
Infineon Introduces Microcontrollers for Automotive M2M Systems; SLI 76 Family Is Industry's First to Address the Stringent Automotive Quality StandardsSLI 76_in Car_VQFN-08
JPG | 1.24 mb | 2936 x 4252 px