英飞凌推出适用于节能家电的创新功率转换器件;600V RC IGBT驱动系列满足变频电机系统的设计要求
2010年1月18日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)今日推出适用于节能家用电器电机驱动装置的功率转换器件系列。全新的600V RC IGBT驱动系列(RC指逆向导通),可使变频电机设计更加经济高效,从而确保采用多个电机的家电实现高达30%的节能。
洗衣机、冰箱、空调和洗碗机等家电使用的变频电机驱动装置,采用电子控制装置和一个开关电源,以便在不同使用条件下,达到最佳能效。RC IGBT(绝缘栅双极晶体管)驱 动系列将英飞凌行业领先的TRENCHSTOP™ IGBT技术和续流二极管集成在单晶粒上,确保器件相对于竞争性解决方案,具备更低的导通损耗和更小的封装。这也使得器件的占板空间和散热器尺寸缩小,从 而使电机驱动系统的成本能降低10%。
“随着人们对可节省电费并在某些地区还可享受购买补贴的节能家电兴趣的日趋浓厚,我们的客户也在积极寻求突破性的器件,确保降低成本,实现设计创新,使产品在竞争中脱颖而出。”英 飞凌副总裁兼工业与多元化电子市场部总经理Andreas Urschitz指出,“这与我们提供有效应对全球能效挑战的解决方案的目标完美契合。”
RC IGBT驱动系列包括两种封装形式:DPAK (TO-252)和 IPAK (TO-251),电流分别为4A、6A、10A和15A。这两种封装的尺寸均为2.30mmx 6.50mm x 7.22mm。这确保可以紧凑的小型封装设计出从30W至2kW的变频器,而该领域的竞争性产品只能采用尺寸为9mm x 10mm x 4.5mm 的更大型D2PAK (TO-263)或 TO-220封装。通过优化英飞凌15A器件的电路板版图,家电电机驱动器厂商可使IGBT所需的占板空间降低50%,这可降低物料成本,并带来设计灵活性。
该系列器件经过优化,具备较低的1.65V 饱和电压Vce(sat),是典型开关频率在4kHz至15 kHz之间的家电的理想选择。因为在这个频率区间,导通损耗是最主要的损耗。这 可有效防止热问题,即使是在全负载条件下采用最大电流的器件。此外,得益于英飞凌以软开关行为著称的TRENCHSTOP IGBT技术,这些器件实现了较低的EMI(电磁干扰)水平。相对于最接近的竞争对手,这 些器件的电磁干扰性能提高了10%。厨房中有许多电子设备,因此这一特性十分重要。
上市时间与定价
RC IGBT驱动系列电压为600V,具备较低的导通损耗,可节省占板空间。该系列现已可供批量订购,样品数量的价格范围为0.30美元(600V、4A)至0.54美元(600V、15A)。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请访问 www.infineon.com
本新闻稿还可从 www.infineon.com/press/找到
Information Number
INFIMM201001-022
Press Photos
-
The 600V IGBT RC-Drives (RC for Reverse Conduction) family was specifically developed for use in variable speed motor drives in such appliances as washing machines, refrigerator compressors, inverterised air conditioners, and dishwashers.600V_IGBT_RC-Drives
JPG | 415 kb | 1772 x 1181 px