英飞凌推出适用于高压功率MOSFET的新型ThinPAK 8x8无管脚SMD封装,旨在实现更高功率密度解决方案

2010-5-3 | 市场新闻

2010年5月3日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司今日推出适用于高压功率MOSFET的全新无管脚SMD封装ThinPAK 8x8。新封装的占板空间仅为64平方毫米( D2PAK的占板空间为150平方毫米),高度仅为1毫米(D2PAK的高度为4.4毫米)。大幅缩小的封装尺寸结合低寄生电感,使设计者能以全新方式有效降低高功率密度应用所需的系统解决方案尺寸。

全新封装采用表面贴装方式,在8x8毫米的无管脚封装内,贴装业界标准TO-220晶粒,并具备金属裸焊盘,便于内部高效散热。其低矮外形便于设计者设计出更薄的电源外壳,满 足当今市场对时尚纤巧新品的需求。目前有两家公司可推出这种新封装:英飞凌和意法半导体将推出采用这种创新封装的MOSFET,分别为ThinPAK 8x8(英飞凌)和PowerFLAT™ 8x8 HV( 意法半导体),为客户提供不同的优质选择。

“今天我们与意法半导体合作推出的新型封装,为高压MOSFET的无管脚SMD封装树立了行业新标杆。”英飞凌高压MOS产品线经理Jan-Willem Reynaerts指出,“ CoolMOS™ 等硅技术已发展到可高效快速开关的高级阶段。在该阶段,传统的标准过孔封装逐渐成为限制能效和功率密度进一步提升的因素。”

ThinPAK 8x8封装不仅具备2nH的极低寄生电感(D2PAK的寄生电感为6nH)、与D2PAK类似的散热性能,而且其独立的驱动源连接点可以保证干净的栅极信号。因此,ThinPAK 8x8封装可使功率MOSFET实现更快速、高效的开关,更轻松地处理开关行为和电磁干扰。

初期,英飞凌将推出三款采用这种新封装的600V CoolMOS™ 器件:199毫欧(IPL60R199CP)、299毫欧(IPL60R299CP)和385毫欧(IPL60R385CP)。

供货
采用ThinPAK 8x8封装的新器件样品目前已开始提供。量产时间可根据从订货到交货的标准周期确定。

更多信息
在德国纽伦堡举行的PCIM展会(2010年5月4日至6日)上,英飞凌在12号展厅428号展台展出全新的ThinPAK 8x8封装和其他创新技术。

有关ThinPAK 8x8封装和英飞凌MOSFET产品组合的更多信息可在 www.infineon.com/thinpak8x8网站找到。

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——能源效率、通讯和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com
本新闻稿还可从 www.infineon.com/press/找到。

Information Number

INFIMM201005.044

Press Photos

  • The new ThinPAK 8x8 leadless SMP package has a very small footprint of only 64mm² (vs. 150mm² for the D2PAK) and a very low profile with only 1mm height (vs. 4.4mm for the D2PAK).
    The new ThinPAK 8x8 leadless SMP package has a very small footprint of only 64mm² (vs. 150mm² for the D2PAK) and a very low profile with only 1mm height (vs. 4.4mm for the D2PAK).
    D2PAK_ThinPAK

    JPG | 440 kb | 2555 x 982 px