英飞凌推出第三代高速600 V 和1200 V IGBT打破开关和效率界限
2010年5月5日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司今日推出600 V和1200V高速3(第三代)IGBT产品系列。该系列经过优化,适用于高频和硬开关应用,在降低开关损耗、实 现出类拔萃的效率方面,树立了行业新标杆,并可满足开关频率高达100 kHz的应用需求。
近年来,各种产品对分立式IGBT的需求促使设计者寻求具备优化特性的IGBT,比如开关和通态损耗优化,以期充分发挥产品的性能。英飞凌的全新600 V 和1200 V高速3系列IGBT可适用于电焊机、太阳能逆变器、开关电源和不间断电源(SMPS 和UPS)等高频应用,帮助最大限度发挥系统的性能。
“最近几年,工业驱动、感应加热、电焊机、UPS和太阳能逆变器等应用对IGBT的需求大幅提高。所有这些产品都需要具有特定优化特性的功率开关。”英 飞凌公司IGBT功率分立式器件高级营销经理Roland Stele指出,“英飞凌提供的新一代突破性IGBT针对高频应用进行优化,具备最低的开关损耗并提高了系统效率。”
全新的高速3 IGBT系列经过优化,适用于开关频率高达100 kHz的产品。它相对于上一代器件,总关断损耗降低35%。关断损耗的大幅降低主要源自于极短的拖尾电流时间。拖 尾电流时间缩短75%,并表现出类似MOSFET的关断开关行为。
由于Vce(sat) (通态饱和电压)对总体损耗也很关键,因此需要在开关损耗和导通损耗之间实现最佳平衡。全新的高速3系列不仅具备极低的开关损耗,而且具备较低的导通损耗,这 主要得益于采用本身具备较低通态饱和电压的、成熟的Trenchstop™ 技术。
对于高速3系列中具备续流二极管的IGBT而言,其二极管的尺寸经过优化,适用于高速开关,同时可维持较高的软度,使产品具备出色的抗电磁干扰性能。
供货与定价
符合RoHS标准的全新高速3 IGBT系列,其600V器件的电流范围为20A至50A,其1200V器件的电流范围为15A至40A。该系列目前全面投入量产。
样品数量的价格范围为1.90欧元(600V 20A)至5.10欧元(1200 40A)。
更多信息
英飞凌在德国纽伦堡举行的2010年PCIM欧洲展会(2010年5月4日至6日)上,在12号展厅404号展台展出全新的600V和1200V高速3 IGBT器件。
有关IGBT产品组合的更多信息可在 www.infineon.com/igbt网站找到。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——能源效率、通讯和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请访问 www.infineon.com。
本新闻稿还可从 www.infineon.com/press/找到。
Information Number
INFIMM201005.048