英飞凌面向工业应用的全新32位单片机产品家族XMC4000,将针对应用优化的强大外设与ARM® Cortex™-M4处理器有机结合在一起;预计2012年3月开始提供样片
2012年1月23日,德国纽必堡讯 — 英飞凌科技今日推出全新的XMC4000 32位单片机产品家族,它们选用ARM®的Cortex™-M4处理器。英飞凌利用自身在开发针对应用而优化的外设,并 具备出色的实时功能的单片机方面的30多年的丰富经验,设计出XMC4000产品家族,此外它还结合了一个广泛采用的内核架构的诸多优势。XMC4000产品家族可满足工业应用的三大趋势。它有助于改进能效,支 持多种通信标准,还可降低开发中的软件复杂度。XMC4000产品家族的目标应用包括电气传动、太阳能逆变器和制造及楼宇自动化等。
英飞凌科技股份公司首席执行官Peter Bauer指出:“就满足全球不断增长的人口的快速增长的能源需求而言,节能发挥着重要作用。立足于我们称雄市场的功率半导体器件,以 及今天推出的基于ARM的全新单片机家族XMC4000,英飞凌为众多工业应用提升能效创造了条件。”
XMC4000家族:一个单片机平台,无限可能的解决方案
XMC是“跨市场单片机(Cross-Market Microcontroller)”的缩写。这个名称意味着,具备可配置性的XMC4000产品家族,适合多种工业应用。该 产品家族填补了16位XE166家族与32位TriCore™ 家族之间的性能空白。XMC4000家族经过精心设计,为开发具备高度软件重复利用率的可扩展兼容解决方案创造了条件。X MC4000产品家族包含5个系列:XMC4100、XMC4200、XMC4400、XMC4500 和XMC4700。这些系列的差别主要体现在内核频率、内存容量、外设功能和I/O数量等方面。
XMC4000家族器件搭载一个强大的CPU子系统、DSP功能、一个浮点运算单元、一个具备22纳秒读取时间和错码校验(ECC)的快速Flash、大容量SRAM和扩展外设功能。丰 富的外设包括全新的定时器模块、多达4个并联12位模数转换器(采样率70纳秒,转换时间500纳秒)、多达两个12位数模转换器、多达4个高分辨率PWM通道(150 ps)、集 成式∑-Δ解调器模块和触摸按键模块。XMC4000家族器件包含一个符合IEEE 1588标准的以太网MAC(具备时间戳的以太网媒体访问控制)、USB 2.0、CAN和SD/MMC接口,以 及多达6个通用串行通信通道——利用软件可分别配置为UART、SPI、Quad SPI、IIC、IIS或LIN,从而实现强大的通信功能。此外,XMC4000家族器件还配备一个快速外置总线接口,支 持SDRAM或Burst Flash等同步标准,以及SRAM、NAND Flash和NOR Flash等异步标准。
DAVE™ 3 和第三方工具——面向XMC4000的高效综合开发支持
集成式开发环境DAVE™ 3,能够让设计人员快速轻松开发以应用为导向的软件。这个基于Eclipse,搭载免费GNU编译器、调试器和数据显示程序的开发环境,可 利用第三方工具进行扩展。DAVE 3还支持基于预定义软件组件(所谓的“DAVE Apps”)的自动代码生成。DAVE Apps可通过图形用户界面采用用户友好方式进行配置。因此,DAVE 3可确保各种工业应用的开发人员充分利用XMC4000单片机的功能,从而大大减轻编程工作量。生成的代码可直接通过DAVE 3编译、调试或显示,或者导入第三方工具,以备进一步处理。英 飞凌与20多家伙伴携手合作。这些合作伙伴可针对XMC4000家族提供其他实用的开发工具、软件解决方案、培训和咨询服务。
英飞凌科技股份公司工业与多元化电子市场事业部单片机业务高级总监Stephan Ziza-la博士指出:“ 我们的XMC4000家族将优化的外设与工业应用广泛采用的ARM架构的优势有机结合在一起。我们的工业电子客户可受益于我们多年的应用经验。立足于这些经验,我们取得了颇具说服力的创新成果:灵活的定时器、快 速模数转换器、快速耐用的Flash和高达125 °C的扩展温度范围等。免费提供的DAVE开发环境,可以让开发人员快速轻松地熟悉XMC4000产品家族。”
面向中端工业应用的XMC4500系列器件
英飞凌推出的第一款32位XMC4000家族器件,属于XMC4500系列。这些单片机采用一个120-MHz的CPU、高达1MB的嵌入式闪存、1 60KB的RAM和广泛的外设及接口功能。这些外设包括四个快速并联12位模数转换器模块、两个12位数模转换器、4个∑-Δ解调器模块和6个捕获/比较单元(CCU4 和CCU8)、两个定位接口模块,以 及一个包含8个触摸按钮的模块。通信功能包括以太网、USB和SD/MMC等接口。此外,XMC4000家族器件还配备三个CAN模块、6个通用串行通信通道和一个用于通信的外置总线接口。可 选择的封装包括LQFP-144、LQFP-100和LFBGA-100。
XMC4500与XMC4000产品家族其他成员的供货情况
XMC4500系列的样片和DAVE 3将于2012年3月开始提供。XMC4500系列产品将于2012年5月开始量产。为提供开发支持,英飞凌推出一款模块化设计套件。有 了该套件,基础设计电路板可与其他多达3个应用电路板连接,这取决于具体的应用要求。XMC4400系列、XMC4200系列和XMC4100系列的样片预计将于2012年第四季度开始供货。X MC4000家族单片机的单价在1欧元至7欧元之间,具体取决于选择的产品和封装。
其他信息
XMC家族产品的更多信息请浏览www.infineon.com/xmc。
英飞凌将在“2012国际嵌入式器件”展会(德国纽伦堡,2012年2月28日至3月1日)的4号展厅142号展台,以及2012慕尼黑电子展(中国上海,2012年3月20-22日)的 W3展厅3302号展台展出XMC4500系列和开发环境DAVE 3。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请访问 www.infineon.com。
本新闻稿请访问 www.infineon.com/press/。
Information Number
INFATV201201.019
Press Photos
-
The XMC4500 series is the first device in the 32-bit XMC4000 family on to market. It uses the ARM® Cortex™-M4 processor.XMC4500_LQFP-100_LQFP-144_LFBGA-144
JPG | 427 kb | 2100 x 1481 px
-
The XMC4000 32-bit microcontroller family, which uses the Cortex™-M4 processor from ARM® is suited for electric drives, solar inverters and the automation of manufacturing and buildings.Logo_XMC
JPG | 3.19 mb | 4134 x 3050 px
-
Peter Bauer, Chief Executive Officer of Infineon Technologies AGPeter_Bauer
JPG | 149 kb | 775 x 935 px
-
Dr. Stephan Zizala, Senior Director, Industrial and Multimarket Microcontrollers of Infineon Technologies AGStephan_Zizala
JPG | 1.63 mb | 1535 x 2126 px