面向英飞凌XMC4000单片机的高生产率开发支持唾手可得:DAVE™ 3开发环境可供免费下载
2012年4月13日,德国纽必堡讯 — 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)今日宣布,针对其XMC4000工业单片机家族,提供全面、高效的开发支持:其 DAVE™ 3集成式开发平台环境,已可在英飞凌网站(www.infineon.com/dave)免费下载。它包含基于DAVE™Apps的自动代码生成器、免费GNU编译器、免 费调试器以及Flash加载器等。此外,英飞凌已经与超过15家合作伙伴展开合作,不久还将有更多合作伙伴相继加入这一阵营。他们将进一步为日前发布的采用ARM® Cortex™ M4处理器的XMC4000家族,提供特定开发工具,包括编译器、调试器、软件分析工具和Flash烧录工具,以及软件解决方案、培训和咨询服务等。
英飞凌科技股份公司工业与多元市场业务部负责单片机产品的高级主管Stephan Zizala表示,“英飞凌呕心沥血打造的DAVE 3,旨在促进和缩短客户的软件开发流程。借 助我们免费提供的DAVE 3,开发人员可以通过图形化用户界面,高效地使用这些针对应用而优化的创新外设。”
DAVE 3:为XMC4000提供全面高效的开发支持
DAVE 3是一个专为XMC4000家族打造的基于Eclipse的免费软件开发平台。该环境包含一个免费工具链,可支持自动生成代码,从而有助于使用被称为“DAVEApps”的 预先定义并经测试的软件组件。与当前那些提供库和代码示例的典型开发工具不同的是,DAVE Apps更加抽象,允许以图形化方式组合多个DAVEApps,并可实现自动、无冲突地映射至芯片上的可用硬件资源。除 免费DAVE 3之外,首批28个DAVEApps亦可供下载,以支持以太网、TCP-IP和文件系统等应用,以及数据完整性和加密/解密解决方案。第一套DAVEApps 还可支持生成脉宽调制信号(PWM) 、 多种不同的计数器和定时器用例、时钟配置、中断处理和DMA(直接存储器存取)配置等。将陆续发布更多DAVE应用;这些DAVE应用将涵盖范围广泛的底层和中间件软件应用,包括可支持CMSIS RTOS API(应用编程接口)的免费实时操作系统。
DAVE 3是一个开放平台,因此,该环境允许灵活扩展和调整。除免费编译器、链接器、调试器、Flash加载器之前,还将有商用工具厂商提供的插件。因此,用户可以继续使用其原先熟悉的IDE,同 时充分利用DAVE 3的自动代码生成功能。
DAVE 3的供货情况
DAVE 3现已可在英飞凌公司网站 www.infineon.com/dave免费下载。
更多信息
关于DAVE 3的更多信息,请访问 www.infineon.com/dave,关于XMC4500系列和XMC4000家族的的更多信息,请访问 www.infineon.com/xmc。
关于英飞凌工具合作伙伴提供的工具和支持的更多信息,请访问 www.infineon.com/xmc-swt。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请访问 www.infineon.com。
本新闻稿还可在 www.infineon.com/press/上找到。
Information Number
INFATV201204.034