增强PC安全性,保护数据完整性——英飞凌可信平台模块解决方案全新支持Windows 8
2012年11月5日,德国纽必堡讯 —— 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)今日宣布,其可信平台模块(TPM)解 决方案可以支持和保护新近推出的微软Windows 8操作系统。英飞凌提供的是一个完整解决方案,以其经通用标准(Common Criteria)认证的TPM硬件和相应软件为基础,旨在用于通信和办公应用。 譬如,在Windows 8中,TPM可用于微软BitLocker驱动盘加密,以保护硬盘加密密钥。此外,TPM可以在系统引导过程中进行完整性验证。
随着Windows 8的发布,TPM在操作系统中的重要性和作用显著增强。TPM技术是一种经济划算的防篡改硬件安全解决方案,可实现软件安全解决方案所达不到的安全水平。过 去几年出售的许多新型计算设备均配备了可信平台模块芯片。可信计算组织(TCG)估计,迄今为止配备TPM的PC出货量已逾6亿台。
英飞凌的可信平台模块是完全符合标准的TPM,成功通过了可信计算组织在合规和安全方面的认证流程。英飞凌还将提供基于可信计算组织的TPM 2.0库规范的TPM解决方案。
英飞凌芯片卡与安全业务部副总裁兼平台安全业务总经理Juergen Spaenkuch表示,“鉴于通用安全解决方案的旺盛市场需求,以及Windows 8提供的有力支持,今后几年,T PM将迅速占领商用PC、超级本和平板电脑市场。”
TPM专业包4.3
英飞凌的TPM专业包(TPM Professional Package)支持以前的Windows操作系统。通过融合目前正出货的TPM V1.2硬件模块,新 的TPM专业包4.3现在可支持具备更多安全改进特性的Windows 8操作系统。最新版本的TPM专业包符合TCG 1.2规范,具有独特的TPM管理和策略配置特性,并可支持不同的平台类型、操 作系统和多种语言。借助TPM管理特性,可以轻松配置平台以支持TPM环境。它支持微软BitLocker驱动盘加密、微软加密文件系统(EFS)、个人安全驱动盘(PSD)、加密虚拟驱动盘、电 子邮件程序和网络浏览器加密以及数字签名。
英飞凌提供的可信平台模块是一种经专门保护和封装的微控制器安全芯片,可用于保护内部数据结构不被真正的智能攻击损害。英飞凌率先在市场上推出了经通用标准认证的TPM 1.2。从本质上而言,当 发生外部软件攻击或设备失窃时,这个安全芯片能够更有效地保护储存在其中的信息,如密钥、密码和数字证书等。TPM实际上是一个可信根,集成到引导过程中,负 责建立信任等级和收集关于运行环境的实测数据以生成可信报告。因此,TPM通常贴装在计算系统的主板上。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请访问 www.infineon.com。
本新闻稿还可在 www.infineon.com/press/上找到。
Information Number
INFCCS2012011.008