英飞凌推出采用直驱技术的革命性CoolSiCTM 1200V SiC JFET系列器件:让太阳能逆变器的能效达到更高水平
2012年5月8日,德国纽伦堡讯 — 在“2012年欧洲电力电子、智能运动、电能品质国际研讨会与展览会”上,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今 日推出新的CoolSiCTM 1200V SiC JFET 系列,该产品系列增强了英飞凌在SiC(碳化硅)产品市场的领先地位。这个革命性的新产品系列,立足于英飞凌在SiC技术开发以及高质量、大 批量生产方面十多年的丰富经验。
英飞凌科技股份公司高压功率转换产品部负责人Jan-Willem Reynaerts指出:“英飞凌已针对需要高效电源管理的市场推出了多项突破性技术。CoolSiCTM 也是一种革命性的创新技术,可将太阳能逆变器的性能提升至新的水平。凭借新型SiC JFET技术,我们可以帮助客户开发出更好的气候保护解决方案。”
与IGBT相比,新型 CoolSiCTM 1200V SiC JFET大幅度降低了开关损耗,在不牺牲系统总体效率的情况下,可以支持更高的开关频率。这为使用更小的无源元件创造了条件,其 结果是缩小客户设计的产品的尺寸,降低其重量,并压缩系统成本。换言之,设计人员可在不增加太阳能逆变器体积的情况下,实现更高的输出功率。
为了确保常通型JFET技术的安全性和易用性,英飞凌开发出一种被称为直驱技术的概念。在这一概念中,JFET与外部低压MOSFET和专用的驱动芯片组合在一起,确保了安全的系统启动,以 及快速可控的开关。
CoolSiCTM JFET集成了一个体二极管,其开关性能可媲美外置SiC肖特基势垒二极管。这种组合最大限度提高了器件的效率、可靠性、安全性和易用性。
供货和定价
CoolSiCTM JFET产品和驱动芯片的首批样品将于2012年第二季度供货。OEM量产预计将于2013年上半年开始。IJW120R100T1 (100mOhm)的 定价为每件24.90美元(€ 18.44)(起订量为1,000件)。
如需获得英飞凌新型CoolSiCTM 1200V SiC JFET 系列的更多信息,敬请登陆www.infineon.com/coolsic。
英飞凌科技公司在5月8-10日在德国纽伦堡举办的“2012年欧洲电力电子、智能运动、电能品质国际研讨会与展览会”上展出新型CoolSiCTM 1200V SiC JFET产品( 第12展厅404展位)。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请访问 www.infineon.com。
本新闻稿可从 www.infineon.com/press/找到。
Information Number
INFPMM201205.038
Press Photos
-
Infineon Releases Revolutionary CoolSiC™ 1200V SiC JFET Family with Direct Drive Technology: Efficiency Levels for Solar Inverters Scale New DimensionsInfineon_CoolSiC_TO247
JPG | 405 kb | 2480 x 1863 px