英飞凌针对高速车载通信推出经过全面认证并具备一流ESD防护性能的FlexRay收发器
2013年6月19日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出其首个 FlexRay™ 收发器,进一步壮大了LIN和CAN汽车通信IC产品阵容。全新的TLE9221SX完全符合最新的FlexRay电气物理层规范3.0.1版本。它 可针对车载通信实现高达10Mb/s的数据速率,并具备+/-10kV的一流ESD防护性能。作为通信控制器单元和总线线路之间的接口,TLE9221SX收发器适用于悬架和底盘控制应用以及电动助力转向、发 动机和变速箱控制单元。
随着现代汽车电子控制单元(ECU)之间数据交换的稳步增长,车载网络架构也变得越来越复杂。支持不同操作要求的多个网络接口如今已很常见:LIN总线网络处理最高20kb/s的低速数据交换;C AN总线网络处理最高1Mbit/s的中速数据交换。对于需要极快数据传输速率、甚至实时数据传输或故障安全数据传输的车载网络架构应用而言,如今的整车制造商选用FlexRay总线。
“当前的一个显著发展趋势是,FlexRay总线由底盘控制和车身网关应用扩展至动力系领域,包括发动机和变速箱控制。”英飞凌科技股份公司副总裁兼汽车电子部标准电源事业部总经理Frank Schwertlein指出,“英飞凌推出的完全通过认证的FlexRay收发器,具备极高的鲁棒性和一流的ESD防护性能,能够处理高达10Mb/s的数据传输速率,顺应了这一市场发展趋势。”
TLE9221SX FlexRay收发器的特性亮点
TLE9221SX完全符合最新的FlexRay电气物理层规范3.0.1版本,适用于数据传输速率高达10Mb/s的时间触发式网络。它具备很低的电磁辐射(EME),因 此支持大型网络和复杂的总线拓扑。它还经过优化,具备很强的电磁抗扰性能,通过了国际知名的独立汽车收发器产品认证测试机构德国Ingenieurbüro für industrielle Elektrotechnik/Elektronik的电磁兼容性(EMC)测试。此外,TLE9221SX具备出类拔萃的ESD防护性能(+/-10kV/HBM),符合IEC61000-4-2标准。
此外,TLE9221SX符合最新版本的德国OEM硬件要求规范,因此与市场上其他FlexRay收发器实现了引脚和占板空间兼容。16引脚TLE9221SX可轻松集成至现有的各种设计中,因 为它可装配在20引脚FlexRay收发器板卡位置上。它的总线引脚实现了正负电池电压电平的短路保护。另外,这种器件还具备过温保护功能,包括集成的热关断功能。
供货情况与封装
FlexRay收发器TLE9221SX现已开始量产。这些器件采用符合RoHS标准的PG-SSOP-16封装。采 用14引脚PG-TSSOP封装的型号计划于2014年年底开始供货。
更多信息
英飞凌FlexRay收发器TLE9221SX和其他汽车LIN和CAN收发器的技术信息可在 www.infineon.com/flexray-transceiver 和 www.infineon.com/transceivers上查找。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域—— 高能效、交通 和 安全性 提供半导体和系统解决方案。2012财年(截止到9月30日),公司实现销售额39亿欧元,在全球拥有约26,700名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和 美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请登录 www.infineon.com。
本新闻稿可在 www.infineon.com/press网站找到。
Information Number
INFATV201306-055
Press Photos
-
The FlexRay-Transceiver TLE9221SX enables very high data rates of up to 10Mbit/s for in-vehicle communication and features best-in-class ESD rating of +/-10kV.TLE9221SX
JPG | 1.33 mb | 2126 x 1535 px