英飞凌推出全新LED驱动器ICL8201 助力实现中国照明能效升级

2015-6-9 | 市场新闻

广州讯–全球每年因使用传统白炽灯照明产生大量的能源消耗,而LED灯管的出现有效降低能耗和减少温室气体排放,成为市场上高能的替代产品。随着全球各国相继提出淘汰白炽灯、推广LED灯管的节能环保项目,中国正积极加入此项行动,为全球节能减排贡献一份力量。为了顺应中国快速发展的LED照明市场,今天,英飞凌科技有限公司在2015广州国际照明展览会上正式推出适用于LED灯管和吸顶灯的全新LED控制芯片。全新ICL8201产品是专为中国快速发展的LED灯管市场而量身定制的,其结构精简,有效降低系统成本,且集成了过温保护,可以提高可靠性并延长LED灯管的使用寿命,深受用户青睐。

 

ICL8201是一个共源共栅结构的电流模式控制器,采用非隔离串叠拓扑结构。该结构无需使用辅助绕组为IC供电,也无需使用高压耗尽型MOS管,就可实现快速点灯,降低系统成本。此外,串叠拓扑结构消除了启动电阻在整个工作期间产生的损耗,有助于提高系统效率和可靠性。

 

高度集成的ICL8201控制器所需外部器件数量极少,大大减少了方案成本。该IC 支持直流和交流输入,能实现高功率因数校正 (PFC),在临界导通运行模式下提高效率并减少EMI 设计,无需过零检测绕组。值得一提的是,ICL8201能够提供高达500mA驱动电流,搭载外部功率开关(比如MOSFET),可扩展性强,尤其在大多数不需要可调光的情况下,适用于LED T8灯管的驱动电源平台化设计。

 

此次英飞凌新推出的ICL8201提供了高效LED驱动器解决方案,是其立足中国市场、顺应本土需求不断研发优质产品的又一新举措。该产品将亮相于2015广州国际照明展览会(展会时间:2015年6月9-12日,英飞凌展位号:12.2馆,E49展台)。欲了解关于英飞凌照明用节能半导体解决方案的更多信息,请访问 http://www.infineon.com/lighting