英飞凌AURIX™微控制器与NVIDIA自动驾驶车辆计算平台助力实现安全自动驾驶

2017-10-6 | 市场新闻

德国慕尼黑和美国加州埃尔塞贡多讯—英飞凌科技股份公司推出的AURIX™微控制器系列助力实现自动驾驶: 用作NVIDIA DRIVE™ PX 2 AI计算平台的关键安全计算元件和车载接口。

 

NVIDIA 自动驾驶车辆计算平台集成在新生产的汽车和L3自动驾驶汽车的高级辅助驾驶系统(ADAS)中。AURIX多核微控制器具备确保功能安全所需具备的高级硬件能力。它们通常集成在ADAS和自动驾驶(AD)平台。

 

英飞凌将在2017年OktoberTech技术论坛上展示在自动驾驶和电动驾驶方面的最新技术,其中包括传感器、微控制器和功率半导体解决方案。

 

AURIX 微控制器助力自动驾驶

AURIX多核微控制器帮助NVIDIA DRIVE PX平台达到自动驾驶系统的最高功能安全等级(ISO 26262 ASIL-D)。推动ADAS和AD上路的AURIX关键特性包括:锁步核、冗余外设、集成监控系统,以及高达1,800 DMIPS的实时计算能力。

 

现在的AURIX TC2xx系列能实现关键功能,其中包括面向自动驾驶平台的上电序列管理和监测警报信号。另外,AURIX微控制器还充当必须符合ASIL-D安全标准特定任务的决策者或“投票人”,并作为支持CAN、以太网、FlexRay和LIN等多个网络通信信道的主要车载接口。

 

依托英飞凌与NVIDIA的合作,DRIVE PX平台用户能够通过符合AUTOSAR标准的软件堆栈访问AURIX功能模块。因此,较上层的应用层更易被改写,开发时间比传统平台缩短了20%到40%。

 

英飞凌科技股份公司硅谷汽车创新中心(SVIC)负责人Ritesh Tyagi表示:“英飞凌致力于使自动驾驶安全可靠,而与NVIDIA的合作是一个很好的范例。为支持这项工作,英飞凌在硅谷设立了创新中心,与技术合作伙伴和汽车行业的新闯入者密切合作,其中包括传统的汽车制造商及其系统供应商。”

 

英飞凌现在开始推出新一代产品TC3xx系列。该系列产品具有更高集成度,实时计算能力比现有产品提高三倍。

 

AURIX多核微控制器系列将在未来几年推动自主驾驶应用的发展。AURIX TC2xx和TC3xx微控制器预计将广泛用于全球各地的数据融合架构。

 

更多信息

了解关于AURIX微控制器和汽车产品系列的信息,敬请访问:www.infineon.com/aurix和www.infineon.com/automotive