英飞凌AURIX™ 与ESCRYPT CycurHSM 携手提高汽车通讯的数据安全性

2017-12-7 | 市场新闻

德国波鸿和慕尼黑讯——随着越来越多的汽车具备联网和自动驾驶功能,汽车通讯的嵌入式信息安全就愈显重要。英飞凌科技股份公司和ESCRYPT有限公司(“ESCRYPT”)在汽车网络安全领域展开密切合作,推出一款旨在加密车载通讯和增强通讯安全、同时兼顾未来安全需求的解决方案。该解决方案基于英飞凌第二代 AURIX™ (TC3xx)多核微控制器家族,以及ESCRYPT量身定制的CycurHSM安全软件。

 

这款硬件-软件一体化解决方案加大了操纵电子控制单元(ECUs)的难度。现代汽车通常搭载约60个互相通信的ECU,此解决方案将有助于提高软件空中升级(SOTA)和自动驾驶等应用的信息安全性。

 

与单纯的基于软件的解决方案相比,这个基于软件和硬件——AURIX 和 CycurHSM——的解决方案能够显著提高安全性能。如今每个TC3xx微控制器都内嵌有硬件安全模块(HSM)。凭借将安全功能物理封装于HSM中,ECU的主控制器就能专注于执行自己的任务。

 

ECU制造商还可从其他方面获益:因为此硬件-软件解决方案十分易于实现。它符合AUTOSAR要求,不再需要开发额外的安全功能——支持配置CycurHSM 软件。这个整体解决方案能够减少高达90%的汽车通讯信息安全的开发费用。得益于此,系统供应商的开发人员可以专注于为新应用开发高级软件。

 

AURIX微控制器家族是汽车嵌入式安全解决方案的关键组件。它们可以控制通讯过程、执行监控和安全任务,同时还支持安全协议。其中,密钥由HSM生成和保存,从而实现安全启动、刷写和调试。凭借对称加密机制和非对称加密机制(AES-128, ECC 256, SHA2),HSM改进了诸如汽车软件、内部或外部数据传输过程中的防篡改保护,还能避免安装恶意软件和更新未授权软件。

 

作为全球首家嵌入式安全软件系统供应商,ESCRYPT针对AURIX和HSM量身定制了一套软件栈——CycurHSM。它实现了一系列基于硬件的安全功能,如数据加密和身份认证、真随机数发生器(TRNG)应用和安全闪存。不仅如此,该解决方案还具备一系列安全功能,如,运行操作监测,即在运行时对应用软件认证进行监控。

 

英飞凌底盘和ADAS应用微控制器高级总监Thomas Boehm表示: “AURIX加大了企图操纵ECU的复杂度,因此不论是现在还是将来,它都是汽车的关键组件。AURIX和协调软件栈CycurHSM的结合,将进一步提高车载信息安全性,减轻系统供应商的相关开发工作任务。”

 

ESCRYPT 产品管理负责人Frederic Stumpf认为保证信息安全是联网自动驾驶的先决条件:“高端硬件平台AURIX和先进的HSM软件相结合,为汽车领域带来了面向未来的先进模式。与英飞凌的合作证明,合作能够使汽车信息安全达到最佳成果。”

 

其他信息

有关AURIX的信息,请访问 www.infineon.com/aurix

 

 

ESCRYPT 有限公司——嵌入式安全

ESCRYPT 是全球领先的嵌入式安全系统提供商。在德国、英国、瑞典、美国、加拿大、中国、韩国和日本均设有办事处,配有安全专家,协助应对当前的安全课题,如M2M安全通信、物联网信息安全、保护电子商务模式和汽车安全。他们还负责开发高度安全的高价值产品和解决方案。这些产品和解决方案均根据嵌入式系统和相关IT基础设施的特定要求量身定制,并在汽车批量生产中进行测试和反复验证。

 

更多信息请访问 www.escrypt.com

 

媒体联系 ESCRYPT

Martin Delle

+49 234 43870-290

martin.delle@escrypt.com

Press Photos

  • AURIX微控制器家族是汽车嵌入式安全解决方案的关键组件。
    AURIX微控制器家族是汽车嵌入式安全解决方案的关键组件。
    AURIX_TC3xx_LFBGA-516_plain

    JPG | 278 kb | 1500 x 889 px

  • 英飞凌底盘和ADAS应用微控制器高级总监Thomas Boehm
    英飞凌底盘和ADAS应用微控制器高级总监Thomas Boehm
    Thomas-Boehm-0317

    JPG | 810 kb | 1024 x 1535 px

  • ESCRYPT 产品管理负责人Frederic Stumpf
    ESCRYPT 产品管理负责人Frederic Stumpf
    Frederic-Stumpf

    JPG | 408 kb | 1715 x 2126 px