英飞凌射频解决方案助力实现快速、高校、可靠的5G系统
德国慕尼黑讯 – 由于即将到来的5G网络具有空前的规模、速度和复杂性,它将彻底改变不同规模企业开展业务的方式。5G技术将为现有和新兴市场创造新机遇,同时使家居、城市、汽车和行业提高智能化、自动化和互联化水平。然而,实现这一颠覆性变革仍然面临着严峻的挑战:超高带宽、低至1毫秒的延迟和高度可靠的连接。另外,射频(RF)架构必须可扩展、高效、可靠和极其紧凑。
立足半个世纪的系统能力,英飞凌科技股份公司凭借其4G技术经验,同时通过提供领先的射频技术和关键基础技术使移动基础设施和移动设备的5G愿景成为可能。英飞凌提供5G系统需要的高效集成架构。作为市场上唯一一家拥有最丰富的5G产品系列的制造商,英飞凌拥有:
- 高效射频功率技术,即面向6 GHz 以上集成架构的GaN-on-SiC和GaN-on-Si技术,以及面向6GHz以下系统具有价格竞争力和高坚固性的LDMOS技术。封装技术创新使宽带集成Doherty放大器成为可能。
- 面向移动和低功率应用为基础的灵活射频解决方案,包括SiGe、BiCMOS、GaN mmW技术和RF CMOS。它们可满足优化性能要求,同时提供备选方案,包括从成本优化设计到高集成度需求。
- 面向频率高达100 GHz 的可扩展mmW解决方案,在设计阶段给予客户极大的灵活性,帮助他们缩短产品上市时间。
英飞凌已交付超过2000万颗采用波束成形技术的mmW雷达收发器,是公认的车载雷达领域创新技术的领导者。英飞凌正为实现最高空间波束精度的相移技术铺平道路,使大规模MIMO系统和基于多阵列的系统成为可能。同时,英飞凌继续投入宏基站、小基站、回程和终端用户设备等网络领域。
大批量生产和无缝供应、高质量和高可靠性优势与英飞凌旨在实现5G愿景的整体解决方案相得益彰。
Press Photos
-
Basestation-Antenna-Cellular
PNG | 1.35 mb | 1500 x 1041 px
-
Infographic-5G-e
PNG | 323 kb | 1025 x 810 px