Eltek推出以英飞凌改变游戏规则的全新CoolGaN™技术为核心的超高效电源转换模块Flatpack2 SHE

2017-10-16 | 市场新闻

挪威德拉门和德国慕尼黑讯—人类一直在努力提高电源转换效率,降低能源损耗。通过与英飞凌科技股份公司密切合作,Eltek工程师再次破解密码,将能源损耗降低50%,同时进一步增强可靠性并降低总拥有成本。

 

Eltek今天宣布推出Flatpack2产品系列中的全新超高效电源转换模块Flatpack2 SHE。在实现这一能效革命之前,Eltek过去十年来取得了一系列量变式改进成果。

 

为了在转换效率、可靠性和总拥有成本方面取得重大突破,Eltek发现需要引入新技术。他们选择了英飞凌推出的CoolGaN™;在产品开发、验证和工业化过程中与英飞凌紧密合作,这在Eltek的历史上是很难得的。

 

Eltek首席营销官Morten Schoyen表示:“达到98%的效率目标,同时以一种具有竞争力的方式提高本已称雄业界的现场性能,将会赢得客户的青睐,特别是我们的电信和数据中心客户。我们致力于以客户为中心,还确保向后兼容所有的3 kW Flatpack2版本。换言之,因为旧模块可以更换,所以,效率升级从未如此简单。”

 

Flatpack 2 SHE将对碳足迹、能源消耗量产生重大影响,并最终极大影响Eltek客户的营运费用。以下示例可以说明其节能潜力,其中,Flatpack 2的早期版本(效率92%)被Flatpack 2 SHE所取代:

 

- 位于意大利的移动基站,负载6 kW—每年节省:576欧元

- 位于英国的中心办公室场所,负载250 kW—每年节省:18,350英镑。

 

Eltek高级研发经理Erik Myhre表示:“我们总是努力在技术上保持领先,而采用诸如英飞凌CoolGaN™这种改变游戏规则的技术的能力,则是实现这一目标的关键所在。除效率提升外,这项技术还能增强可靠性和可制造性,并具备其他优势,而这让我们能够继续引领这个行业的发展。”

 

英飞凌科技股份公司高压转换业务高级总监Steffen Metzger博士表示:“我们很高兴Eltek现在开始生产采用英飞凌CoolGaN™技术的AC/DC电源转换器。他们证明了氮化镓器件对于实现以诱人的系统成本实现最高电气转换效率的价值所在。Eltek的测试结果表明基于氮化镓的系统是坚固可靠的,正如预期的那样,这也令我们深受鼓舞。这可以证实英飞凌面向特定应用的评测方法,这种方法让我们可以预测英飞凌CoolGaN™器件在指定应用中的使用寿命。”

 

如需了解更多信息,敬请访问: www.infineon.com/GaN

 

供货

Flatpack2 SHE现在可供订货和交货。如需了解更多信息,敬请访问: www.eltek.com/detail_products.epl?id=2160852

 

关于 Eltek

Eltek为台达电子集团旗下公司,是面向电源解决方案的战略技术合作伙伴。Eltek在全球40多个国家开展业务。Eltek专注于电力电子市场,其中,Eltek是通信电源领域的领导厂商之一,同时也是工业应用中一股日益壮大的力量。Eltek还在数据中心市场寻求增长机会。Eltek总部设在挪威德拉门(Drammen),2015年成为领先的电源和散热管理解决方案提供商台达电子集团旗下公司。

 

Eltek 联系人

首席营销官:Morten Schøyen

手机:+47 915 17 452

电邮:morten.schoyen@eltek.com

Press Photos