全新200瓦开发系统:集成无线电源和数据传输功能

2018-3-22 | 市场新闻

2018年3月19日,德国慕尼黑和Waldenburg讯——Würth Elektronik eiSos与英飞凌科技股份公司联手发布一款名为760308EMP-WPT-200W的200瓦无线电源传输开发系统。该开发套件的独特之处在于,发射和接收线圈之间的链路,可以用来同时传送功率和数据。
 
760308EMP-WPT-200W开发套件包含一个电源、一个发射单元和一个接收单元。得益于采用Würth Elektronik和英飞凌的产品(MOSFET、驱动器、单片机、调压器),它是一种创新而强大的解决方案。
 
发射单元包含一个全桥和谐振电路,后者由WPT线圈和谐振电容串联组成。由于谐振电路中电压和电流之间存在相移,系统能以零电压开关(ZVS)模式工作。这大大提高了系统的整体效率。
 
接收单元包含一个同步整流器和下游的滤波和筛分元件。由于发射器和接收器之间的交变场采用调幅机制,接收器可向发射器发送任何数据。应用例子之一是手机可在充电期间将传感数据发送至基站。实现这种专有系统所需的各种数据均可免费下载。
 
譬如用于医疗和物联网设备
 
Würth Elektronik eiSos公司无线功率传输事业部经理Cem Som指出:“多年来,客户总是在问,如何操作额定功率超出Qi标准的设备。电路功率小至10瓦,高至数千瓦。穿过谐振电路的电流是正弦波,具备出色的电磁兼容特性。改变开关频率能够改变输出电压,并从接收器向发射器传送数据。我们希望解决输出功率比Qi标准高出200瓦的应用所面临的问题。这些应用主要包括医疗设备、工业4.0设备、物联网设备,以及在恶劣环境下工作其他多种设备。
 
来自英飞凌的半导体元件可带来理想的附加值,满足无线功率传输的不同要求。英飞凌无线充电全球应用营销经理Verena Lackner表示:“得益于我们广泛的产品组合,我们作为全球领先的半导体制造商,能够在高效创新无线电源解决方案的开发上发挥重要作用。无线充电是英飞凌的一个重要课题,携手Würth Elektronik,我们能够利用该系统解决方案,有效支持客户应对不同设计挑战。”
 
供货
 
200-W-WPT将于今年第三季度开始供货。
 
关于Würth Elektronik eiSos有限公司
 
Würth Elektronik eiSos有限公司是用于电子行业的电子和机电组件制造商,在欧洲、亚洲和北美设有工厂,可向世界各地数量不断增长的客户及时交付所需产品。公司产品包括电磁兼容性组件、电感器、发射器、高频组件、变阻器、电容器、功率模块、LED、连接器、电源元件、无线功率线圈、开关、组装系统和熔丝盒等。Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG与其姊妹公司一道组成Würth Elektronik eiSos集团。
 
关于Würth Elektronik eiSos集团
 
Würth Elektronik eiSos集团包含Würth Elektronik eiSos有限公司(侧重于标准元件)、Würth Elektronik iBE有限公司(侧重于面向汽车行业的定制无源组件)、Wurth Electronics Midcom股份公司(侧重于定制感性组件)、Würth Elektronik Stelvio Kontek有限公司(侧重于定制插头连接器)、AMBER Wireless有限公司(侧重于无线数据传输解决方案)和IQD Frequency Products有限公司(侧重于频率控制组件)。集团拥有6700名员工,2017年的销售额将近6.53亿欧元。Würth Elektronik eiSos集团是欧洲最大的无源组件制造商之一,在50个国家开展业务。
 
集团在电动汽车领域的创新实力体现于它与电动方程式车队Audi Sport ABT Schaeffler的合作,以及它对电动方程式赛事的支持( www.we-speed-up-the-future.com)。集团还针对全球其他增长型市场——譬如能量采集、物联网和无线通信等——提供创新产品。
Würth Elektronik eiSos集团属于全球组装和紧固材料贸易市场领导厂商Würth集团。
 
更多信息请访问: www.we-online.de 
 
媒体联络:
HighTech公关公司
Brigitte Basilio
Brunhamstrasse 21
81249 Munich
Germany
电话:+49 89 500778-20
传真:+49 89 500778-77 
电邮:b.basilio@htcm.de
www.htcm.de

Information Number

INFPMM201803-042

Press Photos

  • 200-W-WPT 是Würth Elektronik eiSos与英飞凌联手发布的200瓦无线电源传输开发系统(图片来源:Würth Elektronik eiSos)
    200-W-WPT 是Würth Elektronik eiSos与英飞凌联手发布的200瓦无线电源传输开发系统(图片来源:Würth Elektronik eiSos)
    Entwicklungskit

    JPG | 699 kb | 2126 x 1594 px

  • Würth Elektronik eiSos公司无线功率传输事业部经理Cem Som(图片来源:Würth Elektronik eiSos)
    Würth Elektronik eiSos公司无线功率传输事业部经理Cem Som(图片来源:Würth Elektronik eiSos)
    Cem_Som_Wuerth

    JPG | 630 kb | 1417 x 2126 px

  • 英飞凌无线充电全球应用营销经理Verena Lackner(图片来源:英飞凌科技)
    英飞凌无线充电全球应用营销经理Verena Lackner(图片来源:英飞凌科技)
    Verena_Lackner_IFX

    JPG | 179 kb | 817 x 860 px