世界移动通信大会:智能设备处理交易的便利性和安全性提升到全新水准
2019年2月26日,德国慕尼黑和西班牙巴塞罗那讯——对如今的消费者而言,便利性是关键所在——所有的一切都应该是直观、迅速且安全的。如今,日益风靡的移动生活尤其需要采用全新的身份认证和设备融合形式,以应对各种各样的数字交易方式。在2019年世界移动通信大会6号展厅的6C41展位上,英飞凌展示了面向智能设备的半导体解决方案,旨在打造无缝衔接、便利的用户体验。
凭借对支付生态系统的深刻理解,英飞凌研发出了能够满足消费者需求的传感器和安全解决方案。英飞凌的芯片解决方案令人们的日常生活更便利,如在使用智能手机支付或切换移动网络运营商时,通过人脸识别便捷地进行用户身份认证。
3D 面部扫描:实现便捷、可靠的用户身份认证
英飞凌的REAL3™图像传感器芯片内置于移动设备中,可实现快速、无缝和安全的用户身份认证。人脸识别或手部识别可轻松快捷地解锁设备,或者进行双重认证以授权付款。该传感器还可用于扫描室内空间环境,以强化增强现实、变形和特殊照片效果。基于飞行时间(ToF)技术的REAL3,可以捕捉拍摄对象反射回来的红外信号。与其他3D技术相比,ToF无论是在何种光线条件下,都能更为可靠地运行。不管是在昏暗还是明亮的可视环境下,ToF都能提供更稳健的安全性。得益于3D摄像头和处理器的低功耗,移动设备的电池寿命也大大延长。
将银行凭证顺利地从卡片转移到互联设备
英飞凌 SECORA™ Pay 产品组合,包含面向Visa和Mastercard等非接触式支付卡的整体解决方案。此外,SECORA 解决方案还适用于智能可穿戴设备,从时尚配饰到内置电池的智能手表和健身追踪器等不一而足。继近期发布针对钥匙圈、戒指和腕带等未联网可穿戴设备进行优化的SECORA Pay W之后,英飞凌又推出了SECORA™ Pay产品阵容的最新成员SECORA™ Connect,该解决方案适用于内置电池的智能可穿戴设备。SECORA™ Connect将安全元件与系统级封装的NFC天线相结合,使得设备制造商可以轻松集成和管理支付、交通票务、门禁或准入控制解决方案,其中包括利用智能手机或智能可穿戴设备对支持非接触式支付的信用卡和借记卡进行标记。得益于面向可穿戴设备的优化设计,它能够显著降低功耗,并实现超长的电池续航能力。
满足消费者需求:灵活切换移动网络运营商和提供以客户为中心的服务
智能设备处理交易的关键在于移动网络的连接和读取器的无线电通信质量。在世界移动通信大会上,英飞凌展示了一体化解决方案,该解决方案将能够提供强大安全性的嵌入式安全元件、用于移动通信的嵌入式SIM卡(eSIM)和用于高速非接触式交易的NFC控制器相结合,在单个芯片中实现高度集成,为设备制造商提供了更多的设计选择。不仅如此,它还将手机变成了“万能”设备,借助英飞凌的非接触式技术,在安全元件中可靠地存储个人数据,并且能够安全、快捷地连接到读取器。此外,其随时随地切换移动网络运营商的功能,有助于为客户提供更多的灵活性和打造以客户为中心的服务。
欲了解英飞凌在2019年世界移动通信大会上的更多信息,请访问: www.infineon.com/MWC.
Information Number
INFDSS201902-044
Press Photos
-
英飞凌的芯片解决方案有助于简化日常活动,例如使用智能手机和智能穿戴设备付款,或着是更换移动网络提供商。MWC2019_Payment_Smart_Wearables
JPG | 2.23 mb | 5400 x 3900 px