全能即用:英飞凌Secora™ID加快eID项目的执行进程
2019年11月14日,德国慕尼黑——电子身份标识(eID)在全球十分火热,为了灵活快速地应对日益变化的市场需求,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)开发了SECORA™ ID安全解决方案。这个英飞凌SECORA™ 家族的新成员已经获得了认证,能够集成于高度安全的eID文件。不仅如此,SECORA ID还支持在智能卡及其它小型设备上运行基于Java Card™的应用,从而简化了eID解决方案的设计、测试和部署。
英飞凌将于2019年11月26-28日参加法国戛纳举办的智能卡展会( Trustech),具体展位为RIV C 050展位。
“凭借覆盖超过全球70%人口的160多个政府ID项目,英飞凌积累了丰富的专业知识,”英飞凌政府ID业务高级总监 Maurizio Skerlj表示,“凭借SECORA ID实现平台,安全印刷商和卡片制造商将能进一步实现政府应用数字化的目标。”
这个即插即用型SECORA ID解决方案,结合了英飞凌行业领先的安全芯片与软件,可轻松集成至高度安全的eID文件;还可根据国家eID计划以及其它应用的特定要求,简单高效地完成定制,从电子健康卡和电子驾驶证,到整合了身份识别、付款和公共交通票务的多功能解決方案等不一而足。
经过验证、易于集成且灵活
SECORA™ ID支持接触式、非接触式以及双界面解决方案,因此,可实现从当前的接触式基础设施到非接触式数字身份识别解决方案的平稳过渡。
SECORA™ ID支持接触式、非接触式以及双界面解决方案,因此,可实现从当前的接触式基础设施到非接触式数字身份识别解决方案的平稳过渡。
该安全解决方案基于Global Platform v2.3.1 以及Java Card™ 标准 v3.0.5等最新标准,支持先进的加密机制。其高达450kByte的非易失存储器既可以储存个人数据,也可以储存生物识别和签证信息。
该操作系统旨在通过通用准则(CC)EAL 6+和EMVCo的认证;applet旨在通过通用准则EAL5+的认证。不久后,所有SECORA ID解决方案都将以主流智能卡封装(如创新型线圈模块(DoM)封装)的形式提供。
不仅如此,英飞凌 Applet Collection、Masktech GmbH Applet Collection以及cv cryptovision GmbH 的ePasslet Suite均可为主流eID应用提供完善的applet选择。
“我们为ePasslet Suite即将登陆英飞凌的全新高端芯片和OS平台而感到非常高兴,” cv cryptovision GmbH 首席执行官Markus Hoffmeister表示,“与英飞凌的合作对cryptovision而言,是一个重要的里程碑,这推动了我们在eID市场的长期、广泛的影响力。”
供货情况
SECORA ID预计将于2020年初交付。我们可应需提供样品。
SECORA ID预计将于2020年初交付。我们可应需提供样品。
了解更多信息,请访问 www.infineon.com/government-identification.
Information Number
INFDSS201911-009
Press Photos
-
The plug-and-play SECORA ID solution combines Infineon’s industry leading security chip with software to ease the integration into highly secured eID documents. At the same time, SECORA ID can be customized easily and efficiently according to the specific requirements of national eID schemes as well as further applications. All SECORA ID solutions will be available in widely used smart card packages including innovative CoM (Coil-on-Module) packaging.SECORA ID_CoilonModule
JPG | 305 kb | 2126 x 1535 px