XDPL8221:带通讯功能的LED驱动芯片,智能照明的理想选择
2019 年3月20日,德国慕尼黑讯——智能 照明和物联网新趋势要求采用新一代 LED驱动器。英飞凌科技(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出XDP™ 数字电源平台LED应用系列的新成员XDPL8221,助力实现智能照明。该器件是“PFC+Flyback”集成控制IC,实现PSR控制,并且带有通讯接口。该全新驱动IC在美国加州阿纳海姆APEC2019上进行了展示。
XDPL8221具备诸多高级功能,可实现恒压、恒流和恒功率控制,运行参数可通过GUI配置。这可以帮助工程师们便捷地设计多功能和高性能的LED驱动器。
XDPL8221方案能实现较高的效率。该驱动IC支持100 VAC~277 VAC或127 VDC~430 VDC的较宽输入电压范围。IC内置的数字控制系统会根据输入和负载情况,在准谐振、不连续导通(DCM)或主动突发模式(Active Burst Mode)之间进行切换,实现最佳运行模式。
XDPL8221带有通讯接口,是智能照明系统LED Driver的理想选择。该驱动IC可以通过UART接口提供LED Driver的运行状态信息,并可让控制系统对其进行控制。
该驱动IC可实现低至1%的无频闪调光,同时对电流的调节仍能确保高精度。该芯片还提供dim-to-off调光功能,当关灯后支持较低待机功率时(小于100 mW,取决于驱动设计)。
XDPL8221可以减少BOM用料,最大限度降低系统总成本。XDPL8221采用DSO-16封装,在调试工具的支持下,便于进行设计,这样可以缩短产品设计周期,加快将产品推向市场的步伐。
供货
全新XDPL8221现已开始供货。了解更多信息敬请访问: www.infineon.com/xdpl8221
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体科技公司,我们让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌的微电子产品和解决方案将带您通往美好的未来。2018财年(截止9月30日),公司的销售额达76亿欧元,在全球范围内拥有约40,100名员工。英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约2000名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
关注我们官方微信:英飞凌中国
Information Number
INFPMM201903-049
Press Photos
-
XDPL8218支持高性能和创新LED驱动器的简单设计。为此目的,数字参数配置支持实时设计更改,只需很少的工作就可以缩短设计周期并缩短投放市场的时间。XDPL8218_DSO-8
JPG | 542 kb | 2126 x 2222 px