英飞凌推出业内首款集Trusted Firmware-M、Arm Mbed OS以及Pelion物联网平台于一体的安全微控制器,构筑全面的物联网生命周期管理解决方案
2020年10月6日, 德国慕尼黑与美国加州圣何塞讯——英飞凌科技股份公司推出高度集成的物联网生命周期管理解决方案,帮助物联网设备制造商降低固件开发风险,加快产品上市速度。这也是业内首款将知名的具有 Trusted Firmware-M嵌入安全性的 PSoC® 64安全微控制器、Arm® Mbed™ IoT OS以及Arm Pelion™ IoT平台融为一体的解决方案,您将无需自定义安全固件,即可安全地设计、管理和更新物联网产品。这个 Pelion就绪且 支持Mbed OS的解决方案获得了 平台安全架构(PSA)*的一级认证,展示 了业内最佳安全实践。
英飞凌物联网、计算和无线业务高级副总裁Vikram Gupta表示,“大量研究显示阻碍消费者使用物联网产品的一大障碍在于他们对于隐私和安全性的担忧。通过与重要的合作伙伴Arm展开合作,我们的物联网生命周期管理解决方案将开源固件与先进的安全性相集成,使设备制造商能更轻松地对其产品进行联网、管理和更新。”
通过PSoC 64来实现Trusted Firmware-M,大幅简化了设备的安全性实现过程。这个开源软件带来了可配置的组件,能够支持PSA Functional API以及为基于Arm Cortex®-M的微控制器创建“安全处理环境(SPE)”。PSoC 64信任根则使物联网设备制造商的最终产品更易获得PSA认证。
ARM副总裁兼物联网平台设备总经理Charlene Marini表示,“OEM和企业都需要依靠灵活的解决方案,来通过基于安全信任根的设备,快速、安全地开发、部署和管理物联网。通过集成基于Arm的PSoC 64 Secure MCU、Pelion设备管理、Mbed OS以及经过PSA一级认证的Trusted Firmware-M,从芯片到云端,该解决方案能够给OEM带来全价值链的物联网安全性。”
Pelion设备管理能够从产品供应到退役,即在产品生命周期的每个阶段,实现安全的设备管理。它采用双核架构,其中Arm Cortex-M4内核负责运行应用程序,Arm Cortex-M0+内核则作为具有预置信任根的安全处理器。
PSoC 64是IoT-AdvantEdge™ 解决方案的一部分:该解决方案包含一系列构建模块,能够助力物联网产品以更快速度、更有竞争力的成本上市。IoT-AdvantEdge解决方案集成了可靠连接、安全性和本地处理功能,简化了设计过程。
英飞凌通过收购Cypress半导体公司,使PSoC 64安全微控制器系列成为英飞凌面向汽车、工业和物联网市场的完善的半导体产品组合的一员。
供货情况
PSoC 64 Secure Boot Wi-Fi/BT Pioneer Kit(CY8CKIT-064B0S2-4343W)现已支持 订购。您将能通过这个低成本的硬件平台来设计和调试PSoC 64 Secure Boot MCU 以及Murata 1DX模块(CYW4343W Wi-Fi +蓝牙组合芯片)。如欲了解更多信息,请访问 PSoC 64页面或 https://www.pelion.com/boards/。
* 平台安全架构(PSA)认证提供了一个全面的框架,助力实现提高物联网设备安全性的目标。对定义的安全标准进行独立测试,可建立对物联网设备及其依赖于这些设备的服务的信任。
Information Number
INFCSS202010-003
Press Photos
-
The well-known PSoC® 64 Secure Microcontrollers combined with Trusted Firmware-M embedded security, the Arm® Mbed™ IoT OS, and the Arm Pelion™ IoT platform enable device manufacturers to securely design, manage, and update IoT products without the need for custom security firmware.PSoC_64_Chip
JPG | 91 kb | 2126 x 1535 px