英飞凌加速后量子加密技术研究

2020-3-4 | 市场新闻

2020年3月4日,德国慕尼黑讯 – 目前用于加密个人敏感数据的RSA和ECC*等加密技术都有可能被量子计算机破解。这导致移动通信、物联网或公共领域的数字通信和数据交换的保密性可能受到威胁。为了应对这一巨大挑战,业内先锋企业和安全专家(比如英飞凌)及学术界已开始投身于两个新的研究项目。这些项目旨在开发基于芯片的量子安全机制。两个项目都由德国联邦教育与研究部资助。它们主要涉及到以下课题:


面向未来的工业控制系统和智能卡安全机制
Aquorypt项目将研究量子安全加密方法对嵌入式系统的适用性和实际实施情况。项目团队将评估具有足够安全级别的程序,并将它们有效地部署到硬件和软件上。研究成果可用于保护工业控制系统或基于智能卡的安全应用。虽然安全需求相差无几,但这些嵌入式系统在技术限制方面有很多不同。工业控制系统实施操控的时间很短,具有寿命长的典型特征。而借记卡和信用卡等基于智能卡的安全应用必须以很少的内存空间和很小的计算能力来运行。


医疗技术中嵌入式系统的长期安全性
PQC4MED项目聚焦于医疗产品中的嵌入式系统,并遵循系统化的方法:硬件和相关软件都必须允许交换加密程序,以对抗由量子计算机等构成的威胁。目前讨论的量子安全签名和加密方法正在进行范例评估和实现。该解决方案将通过医疗技术领域的用例进行测试。


通过持续的研究和创新重塑安全技术市场
最新的泰雷兹数据威胁报告显示,72%的受访组织认为,量子计算能力将在未来五年内影响到它们的数据安全操作,其中有27%的组织甚至认为这一威胁将在未来一年内变成现实,这充分凸显出组织机构升级后量子加密强度的必要性。几乎每个领域都需要稳健的、适应未来需求的安全解决方案,包括联网汽车、工业机器人和移动通信等众多应用领域在内。


从2017年开始,德国半导体制造商英飞凌就一直走在后量子加密技术的前沿。英飞凌正在致力于量子安全加密协议New Hope和SPHINCS+的开发和标准化。它们都是由美国国家标准与技术研究所(NIST)发起的国际标准化程序的一部分,该程序目前涵盖从最初的69项提议中选出的26项提议。NIST的第三轮筛选将于2020年6月开始,PQC的标准草案预计最早于2022年出台。


New Hope是一种基于环上容错学习(Ring-LWE)问题的密钥交换协议。它能达到NIST的最高安全强度级别5级,能有效防御后门程序攻击和所谓的“一价全包式(all-for-the-price-of-one)”攻击。SPHINCS+是基于保守安全假设的无状态哈希签名协议。


英飞凌一直致力于发展和应用来自国际组织的开放行业标准,其中包括美国NIST、国际标准化组织(ISO)和欧洲电信标准协会(ETSI)。


如欲了解进一步信息,敬请访问www.infineon.com/pqc和www.infineon.com/cybersecurity
 
*RSA:Rivest Shamir Adleman加密;ECC:椭圆曲线加密

 

关注我们官方微信:

英飞凌中国

Information Number

INFDSS202003-035

Press Photos

  • 英飞凌从2017年开始就一直走在后量子加密技术的前沿,并且正致力于加密协议New Hope和SPHINCS+的开发和标准化。
    英飞凌从2017年开始就一直走在后量子加密技术的前沿,并且正致力于加密协议New Hope和SPHINCS+的开发和标准化。
    Infineon_Post-Quantum-Cryptography

    JPG | 1.1 mb | 2126 x 1378 px