英飞凌推出BCR431U LED 驱动 IC 为低电流 LED 灯条设计带来更多自由度

2020-6-8 | 市场新闻

【2020年6月9日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出一款恒定电流的线性 LED 驱动IC BCR431U,能在调节 LED 电流时提供较低的电压降。该产品为新一代 BCR 系列的第二款产品,具有低压降特性,针对最高 37 mA 的低电流所设计。新款 BCR431U 的典型应用包括 LED 灯条、广告招牌、建筑 LED 照明、LED 显示器,以及应急、零售和家电照明。

 

此集成驱动 IC 在 15 mA 电流下的压降仅 105 mV,效能领先业界,为照明应用提供了更多的设计弹性。如此可提升整体效率,并提供所需的电压余度,补偿供应电压之中的 LED正向电压偏差及变动。BCR431U 能让照明设计增加更多 LED,例如用同一个 IC 驱动七个串联 LED,而不只是六个 LED;或者,也能用来增加 LED 灯条设计的整体长度,例如从 5米增加到 7 米。整体而言,LED 灯条越长,代表接电点越少,以及更少的安装工作。

 

LED 电流可通过专用引脚上的高奥姆电阻轻松调整,IC 供电电压范围介于 6 V 至 42 V 之间。具备智能型过热控制电路设计,可在温度上升时保持恒定电流,提供安全可靠的运作效能,并延长 LED 系统寿命。此外,驱动器只会在接面温度变得很高时降低 LED 电流。BCR431U 拥有可低达 1% 等级的调光亮度,对多种 LED 灯条设计极具吸引力。

 

供货情况

采用SOT-23-6 封装的BCR431U 即日起开放订购。另外,开发板也开始供货。详细信息请浏览 www.infineon.com/bcr431u。

Information Number

INFPSS202006-063

Press Photos

  • BCR431U LED 驱动 IC在 15 mA 电流下的压降仅 105 mV,效能领先业界,为照明应用提供了更多的设计弹性。
    BCR431U LED 驱动 IC在 15 mA 电流下的压降仅 105 mV,效能领先业界,为照明应用提供了更多的设计弹性。
    BCR431U-SOT23

    JPG | 380 kb | 1063 x 1063 px