英飞凌推出新一代车用安全控制器SLI37
【2021 年 12 月1 日,德国慕尼黑讯】-- 随着电气化和连接性的不断提高,汽车正在面临更高的网络攻击风险,这可能会造成严重后果。因此汽车制造商为远程信息处理数据提供充分的保护至关重要。为此,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出了SLI37车用安全控制器:这是一款易于设计且可靠的信任锚,可为安全关键类汽车应用保驾护航,如5G-Ready eUICC(eCall)、V2X通信、汽车访问或SOTA更新。
SLI37凭借独特而坚固的芯片设计,可提供更广的工作温度范围,并拥有长达17年的使用寿命。其质量堪称业界标准,故障率极低,适用于多种应用,而这正也是其最大的优势。因此,OEM厂商只需专注于这颗芯片的认证即可以迅速完成产品设计。
英飞凌的SLI系列已应用于超过1亿张eSIM卡中,证明了其可靠性。如今,它还提供行业所需的全部车规级认证,包括CC EAL 6+和AEC-Q100。再加之英飞凌的长期供应承诺和质量方面的支持,SLI系列将助力汽车行业在打造下一代联网汽车时能够避免安全风险。
供货情况
现在可以订购SLI37车用安全控制器。更多信息可在 www.infineon.com/SLI37-auto
Information Number
INFCSS202110-012
Press Photos
-
SLI37凭借独特而坚固的芯片设计,可提供更广的工作温度范围,并拥有长达17年的使用寿命。其质量堪称业界标准,故障率极低,适用于多种应用,而这正也是其最大的优势。因此,OEM厂商只需专注于这颗芯片的认证即可以迅速完成产品设计。SLI37
JPG | 334 kb | 2126 x 1198 px
-
SLI37凭借独特而坚固的芯片设计,可提供更广的工作温度范围,并拥有长达17年的使用寿命。其质量堪称业界标准,故障率极低,适用于多种应用,而这正也是其最大的优势。因此,OEM厂商只需专注于这颗芯片的认证即可以迅速完成产品设计。SLI37_Graphic
JPG | 254 kb | 2126 x 1196 px