支持FIDO应用的SECORA™ ID为线上身份验证提供更灵活、快速地的解决方案
【 2021 年 12 月 09 日 , 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX/OTCQX: IFNNY)展出了支持FIDO应用、以便于使用的令牌形式对门户网站的访问进行安全身份验证的SECORA™ ID解决方案 。基于SECORA™ ID的这款领先的安全解决方案,可主动的防止对网络身份信息进行的恶意篡改和欺诈,为需要进行基于FIDO标准进行身份验证的应用实施提供便捷。在刚刚结束的2021法国智能卡展上,英飞凌还展示了一站式解决方案中SECORA系列的一众产品。
支持FIDO应用的SECORA ID线上身份验证解决方案
基于FIDO标准,英飞凌 SECORA ID产品系列中的最新成员将为数字身份验证的安全性提供保障。该解决方案采用开放的行业标准,为线上身份验证的实施提供了一种简单、可靠且安全的方法。FIDO应用还能与电子身份证(eID)应用配合使用,让公民在登录政府门户网站时完成权威的身份验证并访问政务服务。SECORA ID解决方案采用的安全芯片及自带的Java Card™操作系统获得了EAL6+的认证。作为获得了FIDO认证的漫游验证器,它支持 CTAP2协议,可通过NFC形式实现双因素认证和多因素认证。这款产品的用途非常广泛,既可作为独立的通用产品使用,也可与eMRTD(电子机读旅行证件)等应用配合,覆盖适用于消费电子、企业和电子政务等各市场领域的不同应用场景。
通过SECORA Blockchain解决方案安全连接到区块链
在物流、汽车和能源等行业的众多应用场景中,区块链技术有助于追踪供应链、保护品牌、证明资产所有权并管理合同。而为了将交易数据安全的添加到区块链上,用户通常需要一个必须保存在安全区域的私钥。这种用于存储私钥的“保险库”,可以通过SECORA Blockchain解决方案的安全芯片实现,对区块链进行隐私保护和访问控制。在2021法国智能卡展上,英飞凌演示了其SECORA Blockchain解决方案,将SECORA Blockchain芯片集成到产品中,便可以连接到区块链上以验证产品的真伪,从而为品牌提供保护。
SECORA Connect 解决方案支持可穿戴设备和物联网设备进行线上支付
许多不同类型的可穿戴设备和智能物联网设备中集成了在线购票和访问控制等附加功能,可以进行线上支付。如今,这些支持移动支付的设备也越来越受欢迎。借助英飞凌专为物联网设备而开发的 SECORA Connect系列解决方案,这些设备就可以轻轻松送地实现安全支付并进行便捷的生物识别身份认证。SECORA Connect为智能可穿戴设备提供增强型NFC安全元件,助力它们以最低的功耗实现支付、在线购票和其他应用,从而最大限度地延长消费电子产品的电池续航时间。作为一套完整的交钥匙解决方案,SECORA Connect使用户能够安全地存储、选择和使用多种凭证,如支付卡和门票等。它将可穿戴设备或物联网设备瞬间变成了一个强大的多功能数字钱包。
SECORA Pay 实现快速、高效的支付
SECORA Pay系列是基于Java Card™平台的、经济高效的定制化解决方案,可以在支付卡和其他移动支付创新产品中快速部署。这款解决方案依托英飞凌的SOLID FLASH芯片技术,支持最新的EMV程序。此外,英飞凌还推出了采用40纳米技术的全新SECORA Pay解决方案,进一步扩大了产品阵容。该解决方案分为三种不同的类型,能够面向不同应用场景支持高效的智能卡生产。
- SECORA Pay S:这款经过优化的即用型EMV解决方案可支持VISA、万事达卡、发现卡和美国运通卡等全球主要支付方案,并支持个性化脚本。
- SECORA Pay X:该平台与英飞凌的即用型参考解决方案相结合,让客户能够灵活地支持基于EMV的支付方案和本地服务。
- SECORA Pay W:采用创新封装技术的EMV交钥匙解决方案,支持可穿戴设备的非接触式免密支付功能或各种支付配件。
产品 情况
支持FIDO应用的SECORA™ ID产品的工程样品现已上市。该产品计划于2022年4月开始量产。更多信息,敬请访问: www.infineon.com/secora-id
Information Number
INFCSS202111-023
Press Photos
-
SECORA™ ID, SECORA Blockchain, SECORA Connect, and SECORA Pay: 在刚刚结束的2021法国智能卡展上,英飞凌还展示了一站式解决方案中SECORA系列的一众产品。SECORA_Use_cases
JPG | 538 kb | 2126 x 1256 px