英飞凌40纳米安全芯片技术助力越南打造“加强版”居民身份证

2021-12-15 | 市场新闻

2021 年 12 月 15日,德国慕尼黑讯】—在数字化时代的今天,以高效方式确认本国公民身份的重要性愈发凸显,因此,电子身份证(eID)已普遍成为各国主要的、用以证明个人合法身份的法定证件。电子身份证不仅能轻松地协助持证人完成身份识别,其功能还能进一步扩展至在线身份验证、简化持证人完成在访问电子政务与福利时的验证流程,减免需要持证人亲自去政府机构排长队的手续。这在疫情期间是一个被高度认可的优势。

 

在越南,这种先进的电子身份证正在成为现实:由英飞凌科技与MK集团子公司MK Smart合作、为增强现有越南身份证功能而推出的更强大的越南电子身份证。双方合作供应的芯片和操作系统能安全的存储符合ICAO e-ID数据信息、保障持证人在使用加密的生物特征和数字签名来实现对政府和私人门户网站上公民服务的安全访问。此外,持证人还可以使用该证件在政府机构和银行进行身份验证。英飞凌所提供的最新40纳米SLC37安全控制器和创新的双界面耦合封装技术为以上功能的实现提供助力。

 

耦合封装技术可以让芯片模块以射频方式直接与卡天线实现通信。通过耦合模式,芯片模块将无需使用物理链接来和卡天线进行固定。此技术极大的简化了MK Smart的卡片生产过程,减免了对熔焊和钎焊设备所需的大量资金投入。耦合封装技术能有效避免芯片和卡天线在物理链接下的断裂风险,增加卡片的耐久度,从而降低卡片生产过程中的失效率。MK Smart因此得以在越南政府设定的时间内完成生产目标。

 

在证照的研发方向上,大内存和双界面是两大主流趋势。因此,SLC37安全控制器对大内存和双界面的支持可以很好的为越南电子身份证实现未来多应用的开发和扩展提供技术储备。随着MK在越南落地的操作系统开发和支持,政府和私营企业将有更便捷与快速的模式推出新应用来扩大合越南电子身份证的使用场景。

 

作为东盟地区下一个高速增长的市场,越南的电子身份证项目为英飞凌发展并扩大在支付、交通和安全智慧城市解决方案等应用领域的专业性提供案例储备。英飞凌与全球各区域的地方头部企业有着丰富的合作经验,依托自身的专业知识,在充分了解需求的基础上为基于最先进安全芯片开发本地内容的客户给予强力支持。点击 这里获取更多SLC37安全控制器的相关信息。

Information Number

INFCSS202112-028

Press Photos

  • 在证照的研发方向上,大内存和双界面是两大主流趋势。因此,SLC37安全控制器对大内存和双界面的支持可以很好的为越南电子身份证实现未来多应用的开发和扩展提供技术储备。
    在证照的研发方向上,大内存和双界面是两大主流趋势。因此,SLC37安全控制器对大内存和双界面的支持可以很好的为越南电子身份证实现未来多应用的开发和扩展提供技术储备。
    eID_Vietnam

    JPG | 515 kb | 2126 x 1594 px