英飞凌发布第五代CAPSENSE™ 技术 凭借更强性能、可靠性和更低功耗继续领跑市场
【2022 年 1 月13日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日发布了该公司第五代CAPSENSE™电容和电感式触摸感应人机界面(HMI)技术。新一代CAPSENSE解决方案集成于PSoC™微控制器中,可为家电、工业、消费级和物联网产品等要求严苛的用户界面提供更强的性能和更低的功耗。增强型HMI改进了检测范围、手势检测和指向性功能,并加入针对未来先进触摸屏的悬停检测功能,可实现近距离传感等先进解决方案。
新一代CAPSENSE技术的性能是前几代的十倍,功耗仅是前几代的十分之一,不仅支持工程师开发更直观的用户界面,降低了整体功耗,而且满足便携式电池供电的物联网设备的低功耗需求。全新CAPSENSE是智能门锁、智能开关、恒温器、智能音箱、电动工具、工业触摸屏等各种家用电器、工业应用以及其他物联网设备的理想选择。新技术也很适合有较大触摸屏的电磁炉、洗衣机和烘干机、冰箱、烤箱等工业和家用电器产品。
英飞凌物联网计算和无线业务部门副总裁Steve Tateosian表示:“作为出货量近40亿的电容触摸传感技术领导者,我们很高兴为设计师提供第五代CAPSENSE技术。新一代CAPSENSE技术综合了我们现有的领先技术,并采用全新的比率和差分传感架构,可提供更好的抗噪能力以及强大而可靠的HMI解决方案,即使在极端电源噪声、极端天气和温度等恶劣环境中也能发挥作用。”
英飞凌的CAPSENSE专利技术助力工程师为未来设备开发出更先进的人机界面,可满足各种触摸感应用户界面的需求。凭借超低的功耗和对更小尺寸设备的强大适应能力,这项技术也是可穿戴设备、可听戴设备和智能物联网应用触控界面的理想选择。新一代CAPSENSE技术改进了检测范围、手势检测和压感功能,可实现近距离传感等先进的HMI解决方案。该技术还采用新的自主传感模式,运行时无需CPU操作,这样可以大幅度降低功耗,而新的比率传感架构和差分信号路径则提高了抗噪能力和性能。
关于英飞凌CAPSENSE技术
用户使用英飞凌CAPSENSE电容式触摸传感器界面时,手指在界面上形成与嵌入式传感器的电气连接。传感器与PSoC设备一起工作,将有关手指位置的数据转换为各种系统控制功能。一个PSoC设备可以用简单的触敏控制取代几十个机械开关和控件。基于CAPSENSE的“按键”和滑块控件不像机械按键和开关那样容易受环境磨损影响,因此比传统按键控制更可靠。更多信息请访问 https://www.cypress.com/products/capsense-controllers。
供货情况
英飞凌PSoC 4设备集成了式第五代CAPSENSE电容传感HMI技术目前可供主要客户使用,同时支持ModusToolbox™。更多信息请访问 https://www.cypress.com/products/capsense.
Information Number
INFCSS202112-029
Press Photos
-
新一代CAPSENSE技术的性能是前几代的十倍,功耗仅是前几代的十分之一,可实现近距离传感等先进的HMI解决方案,如检测范围、手势检测和压感功能。该技术还采用新的自主传感模式,运行时无需CPU操作,这样可以大幅度降低功耗,而新的比率传感架构和差分信号路径则提高了抗噪能力和性能。CAPSENSE_Global_network
JPG | 641 kb | 2126 x 1175 px