英飞凌为Qi 1.3认证车载无线充电器提供安全认证
【 2021 年 12 月 15日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)成功开发出一款车载无线充电安全解决方案——OPTIGA™ Trust Charge automotive。该解决方案符合 无线充电联盟(WPC)Qi 1.3版新标准。这一标准要求对高达15 W的无线充电进行强密码验证。为此,电源发射器必须使用安全存储子系统向电源接收器(如手机)进行自我验证。英飞凌凭借全面的汽车和安全专业知识,设计出OPTIGA Trust Charge automotive,以满足支持下一代充电解决方案开发流程所需的应用要求。
英飞凌推出的安全解决方案将满足快速增长的Qi认证设备市场。Strategy Analytics预测,受今年全球QI认证智能手机销量4.29亿部和与设备捆绑或在售后市场销售销量1.97亿充电器的强劲预期带动, 2021年所有设备中使用QI标准设备的销量将增至7.12亿台。
OPTIGA Trust Charge automotive是一款嵌入式安全解决方案,具备符合WPC协议的供应和撤销服务,以及ECDSA、NIST-P256和SHA-256等符合Qi 1.3协议的加密功能。该解决方案具有最高级别的安全性,是英飞凌汽车无线充电开发的关键。此外,该解决方案通过了AEC-Q100 2级认证,可提供现场更新功能,并支持多达四个证书链。
另外,OPTIGA Trust Charge automotive还可以让无线充电器或专用子系统制造商根据最新的Qi安全要求快速简单地进行设计。作为一款可快速上市的完整交钥匙解决方案,它具有嵌入式软件、开发板、参考板等完整的系统集成支持,以及用于快速简便设计的文档,并可用于Qi 1.3。该解决方案还提供了便于与汽车微控制器AURIX™或Traveo™ II实现集成的主机软件。
此外,英飞凌在高度安全的芯片生产厂中预先安装了 WPC专用个性化密钥和证书,因此客户无需再投资于安全基础设施。英飞凌处于安全无线充电领域的前沿,是Qi认证授权测试实验室合规性测试工具NOK9的安全存储子系统供应商。
产品情况
OPTIGA™Trust Charge automotive的样品现已开放订购。点击 这里获取更多信息。
Information Number
INFCSS202112-030
Press Photos
-
OPTIGA Trust Charge automotive是一款嵌入式安全解决方案,具备符合WPC协议的供应和撤销服务,以及ECDSA、NIST-P256和SHA-256等符合Qi 1.3协议的加密功能。该解决方案具有最高级别的安全性,是英飞凌汽车无线充电开发的关键。此外,该解决方案通过了AEC-Q100 2级认证,可提供现场更新功能,并支持多达四个证书链OPTIGA_Trust_Charge_automotive
JPG | 305 kb | 2126 x 1453 px
-
OPTIGA™OPTIGA Trust Charge automotive是一款嵌入式安全解决方案,具备符合WPC协议的供应和撤销服务,以及ECDSA、NIST-P256和SHA-256等符合Qi 1.3协议的加密功能。该解决方案具有最高级别的安全性,是英飞凌汽车无线充电开发的关键。此外,该解决方案通过了AEC-Q100 2级认证,可提供现场更新功能,并支持多达四个证书链OPTIGA_Trust_Charge_automotive_application
JPG | 240 kb | 2126 x 997 px