欧司朗与英飞凌携手强化NFC编程 赋予LED灯具配置更多弹性

2021-6-3 | 市场新闻

【2021 年 6月3 日,德国慕尼黑讯】降低复杂性,加强功能和提升效率,是所有照明设备制造商的首要任务。 欧司朗与英飞凌科技股份公司 (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY) 携手合作,一同努力为业界实现近场通讯 (NFC) 的编程。 欧司朗最新的OPTOTRONIC®FIT产品系列采用英飞凌具备脉宽调制(PWM)功能的NLM0011和NLM0010双模NFC无线配置芯片(IC)。 这一组合预期将为LED灯具所有层面的价值链带来效益。

 

NFC 编程是一项新兴的技术,旨在通过非接触式 NFC 接口,取代耗时的电阻器设置技术。 内置的光衰补偿(CLO)功能,可在灯具使用期间保持固定的流明输出,从而延长灯具使用寿命,也进一步提升节能效果。 此 NFC 接口解决方案的推出,将有助于开发更符合成本效益的LED 驱动器产品。

 

通过在生产过程中自动完成线上或批次的编程,不仅能够提高生产效率,亦可大幅提升整个LED价值链和LED灯具生命周期内的使用弹性:诸如流明输出和CLO设定等灯具参数,皆能在安装过程中完成编程。 欧司朗 Tuner4TRONIC 智能手机应用程序支持微调,且能针对所需的照明要求进行调整。

 

欧司朗数字系统部门 EMEA 区域产品管理负责人 Michael Huelskemper 表示:“结合欧司朗领先业界的 LED 驱动器编程套件与英飞凌的 IC ,我们将近场通讯的所有优势扩展到整个屡获奖项肯定的 LED 驱动器产品系列。”

 

从LED驱动器和灯具制造商,到照明服务公司和终端用户,其带来的优势不胜枚举:减少LED驱动器版本、简化LED模组的选择、生产线末端的配置,以及提高输出控制精准度。 此外,它能够让物流更有效率,且能降低安装、布线和维护的成本。 透过应用程序和新款IC提供的安全功能,灯具制造商将能完全控制这些功能的存取权限。

 

英飞凌电源与传感系统事业部非接触式电源及传感业务开发总监朱琦博士表示:“英飞凌创新的 NFC-PWM 系列创造出最具成本效益的 NFC 编程。 加入CLO功能与数字参数设置等功能,可帮助我们的客户满足现代的LED设计要求。 另一方面,这些产品也能够提供更高的灵活性。”

 

更多关于NFC-PWM产品系列的详细信息,请访问: http://www.infineon.com/nfc-pwm

 

关于艾迈斯与欧司朗

艾迈斯集团是全球领先的光学解决方案提供商,旗下包括上市公司艾迈斯半导体及其控股公司欧司朗。“传感即生活”,通过使光智能化,专注创新,我们丰富了人们的生活。

拥有超过110年的发展历史,以对未来科技的想象力为引,结合顶尖的专业知识与强大的全球工业能力,我们长期深耕于传感与光学技术领域,持续推动创新。在消费、汽车、医疗健康与工业领域,我们致力于为客户提供具有竞争力的解决方案,在健康、安全与便捷方面,致力于提高消费者生活质量,推动绿色环保。

我们在全球范围拥有约3万名员工,专注于传感、照明和可视化领域的创新,使旅程更安全、医疗诊断更准确、沟通更便捷。我们拥有众多突破性的应用创新技术,获得超过15,000项专利。

集团总部位于奥地利格拉茨Premstaetten,联合总部位于德国慕尼黑。预计集团2020年总收入超过50亿美元。

艾迈斯半导体在瑞士证券交易所上市(ISIN: AT0000A18XM4),欧司朗在德国证券交易所上市(ISIN: DE000LED4000)。

如需获得更多资讯,请访问 https://ams-osram.com

Information Number

INFPSS202105-074

Press Photos