SEMPER™ NOR Flash闪存解决方案中心针对安全关键型应用简化设计并缩短上市时间

2022-2-22 | 市场新闻

2022 2 22 德国慕尼黑讯】近日,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)发布了针对屡获殊荣的 SEMPER™ NOR Flash系列产品的全新开发工具 —— SEMPER解决方案中心。作为集成了所有应用模块的一站式网站,SEMPER解决方案中心涵盖能够将SEMPER NOR Flash集成到应用中所需的所有构件,可助力开发人员快速设计出安全关键型汽车、工业和通信系统,从根本上确保安全性。

 

英飞凌的SEMPER NOR Flash是首个针对功能安全性而设计和打造的非易失性存储器系列。 SEMPER Secure近期在美国拉斯维加斯国际消费电子展(CES)上,荣获“网络安全和个人隐私”类别的“CES 2022创新奖”。对于面向互联应用的智能自主系统的开发人员而言,发生故障时的高可靠性和功能安全性是设计取胜的关键要素。

 

英飞凌科技存储器解决方案营销与应用高级总监Sandeep Krishnegowda表示:“开发人员可利用英飞凌广泛的解决方案产品组合, 采用SEMPER NOR Flash闪存和解决方案中心,轻松完成针对自动驾驶、工厂自动化及其他任务关键型应用的设计。随着复杂程度的不断提升,以及对安全系统需求的不断增长,客户既需要获得符合行业标准且经实践验证的组件,以便轻松集成到相应设计之中,同时还需要利用强大的工具和资源。”

 

关于英飞凌 SEMPER 解决方案中心

SEMPER解决方案中心具备加快设计进度的开发优势。通过这一门户网站,开发人员能够轻松获取包含生产级驱动程序和应用程序代码示例的软件开发工具套件(SDK)。此外,该中心还可提供一系列硬件套件,以便利用来自英飞凌和第三方供应商的微控制器(MCU)系统板、MCU和可用的集成开发环境(IDE)进行原型设计。其可支持的架构包括英飞凌PSoC™ 6和AURIX™ TC375,以及Raspberry Pi和NVIDIA® Jetson Nano™。

 

 

 

 

 

关于英飞凌 SEMPER NOR Flash

英飞凌的SEMPER NOR Flash系列产品达到甚至超越车规级质量要求,并获得ISO 26262 ASIL B、AEC-Q100认证并可达到ASIL-D认证级别。此外,该系列产品还获得了针对工业应用的IEC-61508 SIL 2认证级别。SEMPER NOR Flash利用英飞凌专有的MIRRORBIT™技术,每单元可存储两位数据,从而实现了更高的存储密度。与此同时,其带宽高达400 MB/s,可提供汽车仪表盘和工业HMI系统等即时启动应用所需的性能。此外,英飞凌硬件负载均衡架构还支持对各分区分别进行25年数据保留期或100多万循环擦写次数,以便针对代码存储、系统数据存储和数据记录进行优化。

 

供货情况

SEMPER解决方案中心现已向开发人员开放。其中提供了相关软件、工具包、工具,以及用于访问英飞凌和第三方资源的链接。SEMPER NOR Flash系列目前提供了存储密度从512 Mb到2 Gb的多个不同版本。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/semper-solutions-hubwww.infineon.com/semper

Information Number

INFATV202201-043

Press Photos

  • SEMPER解决方案中心具备加快设计进度的开发优势。通过这一门户网站,开发人员能够轻松获取包含生产级驱动程序和应用程序代码示例的软件开发工具套件(SDK)。此外,该中心还可提供一系列硬件套件,以便利用来自英飞凌和第三方供应商的微控制器(MCU)系统板、MCU和可用的集成开发环境(IDE)进行原型设计。其可支持的架构包括英飞凌PSoC™ 6和AURIX™ TC375,以及Raspberry Pi和NVIDIA® Jetson Nano™。
    SEMPER解决方案中心具备加快设计进度的开发优势。通过这一门户网站,开发人员能够轻松获取包含生产级驱动程序和应用程序代码示例的软件开发工具套件(SDK)。此外,该中心还可提供一系列硬件套件,以便利用来自英飞凌和第三方供应商的微控制器(MCU)系统板、MCU和可用的集成开发环境(IDE)进行原型设计。其可支持的架构包括英飞凌PSoC™ 6和AURIX™ TC375,以及Raspberry Pi和NVIDIA® Jetson Nano™。
    SEMPER_NOR_flash

    JPG | 366 kb | 2126 x 1020 px

  • SEMPER解决方案中心具备加快设计进度的开发优势。通过这一门户网站,开发人员能够轻松获取包含生产级驱动程序和应用程序代码示例的软件开发工具套件(SDK)。此外,该中心还可提供一系列硬件套件,以便利用来自英飞凌和第三方供应商的微控制器(MCU)系统板、MCU和可用的集成开发环境(IDE)进行原型设计。其可支持的架构包括英飞凌PSoC™ 6和AURIX™ TC375,以及Raspberry Pi和NVIDIA® Jetson Nano™。
    SEMPER解决方案中心具备加快设计进度的开发优势。通过这一门户网站,开发人员能够轻松获取包含生产级驱动程序和应用程序代码示例的软件开发工具套件(SDK)。此外,该中心还可提供一系列硬件套件,以便利用来自英飞凌和第三方供应商的微控制器(MCU)系统板、MCU和可用的集成开发环境(IDE)进行原型设计。其可支持的架构包括英飞凌PSoC™ 6和AURIX™ TC375,以及Raspberry Pi和NVIDIA® Jetson Nano™。
    SEMPER_Solutions_Hub

    JPG | 292 kb | 2126 x 1020 px

  • SEMPER解决方案中心具备加快设计进度的开发优势。通过这一门户网站,开发人员能够轻松获取包含生产级驱动程序和应用程序代码示例的软件开发工具套件(SDK)。此外,该中心还可提供一系列硬件套件,以便利用来自英飞凌和第三方供应商的微控制器(MCU)系统板、MCU和可用的集成开发环境(IDE)进行原型设计。其可支持的架构包括英飞凌PSoC™ 6和AURIX™ TC375,以及Raspberry Pi和NVIDIA® Jetson Nano™。
    SEMPER解决方案中心具备加快设计进度的开发优势。通过这一门户网站,开发人员能够轻松获取包含生产级驱动程序和应用程序代码示例的软件开发工具套件(SDK)。此外,该中心还可提供一系列硬件套件,以便利用来自英飞凌和第三方供应商的微控制器(MCU)系统板、MCU和可用的集成开发环境(IDE)进行原型设计。其可支持的架构包括英飞凌PSoC™ 6和AURIX™ TC375,以及Raspberry Pi和NVIDIA® Jetson Nano™。
    SEMPER_Solutions_Hub_2

    JPG | 232 kb | 2126 x 1020 px