英飞凌推出新一代车用雷达CMOS收发器MMIC CTRX8181

2022-11-3 | 市场新闻

2022 11 09 日,德国慕尼黑讯】可靠的高性能雷达模块是改进自动驾驶辅助系统和未来实现全自动驾驶的关键。汽车需要搭载更多、更高性能的雷达模块来实现诸多新功能,例如迅速对横穿马路的摩托车手作出反应的高级自动紧急制动系统(AEB)等。目前,欧盟新车安全评鉴协会(NCAP)正开展的系列项目和立法是推动雷达模块市场增长的重要驱动力之一。

 

英飞凌科技股份公司在雷达模块市场上的领先地位已超过15年,并且是 雷达单片微波集成电路(MMIC)TOP 1制造商。英飞凌开创了收发器集成(将发射器与接收器集成至同一芯片中)的先河,并在2009年推出了全球首款基于硅锗(SiGe)技术的77 GHz车用毫米波雷达芯片。此外,英飞凌还拥有广泛的产品组合,能够涵盖从短距雷达(角雷达)到高端前向雷达在内完整的产品细分市场。

 

近日,英飞凌又发布了新一代创新的雷达产品RASIC™ CTRX8181收发器,这也是采用28纳米CMOS技术开发的全新76 GHz至81 GHz雷达MMIC系列的首款产品。该产品具有更高的信噪比和线性度,能够提高系统性能和设计灵活性。同时,这款雷达收发器易于使用,可同时为角雷达、前向雷达和短距雷达等不同的传感器提供可扩展的平台,并且能够为新的软件定义的汽车架构带来灵活性。客户可以借助该款雷达收发器以更低的成本开发77 GHz车用毫米波雷达应用。

 

英飞凌科技汽车电子事业部雷达MMIC产品营销总监Tomas Lucia表示:“新一代CTRX8181收发器能够准确地对物体进行分类和检测,这是保护摩托车手、骑行者或行人等道路安全弱势群体所必需的功能。此外,这款产品还提升了射频性能,可助力部署所有SAE级别的(最高可达L4级)可靠辅助驾驶和自动驾驶功能。”

 

CTRX8181是英飞凌基于最新ISO26262功能安全标准所开发出的新产品,带有4个发射通道和4个接收通道。该器件具有出色的信噪比(SNR),并且将标准模块的感应范围扩大了25%(例如从250米增加到300多米)。凭借更多的射频通道数与更高的线性度,该产品的垂直分辨率和角度分辨率提高了33%,能够更好地对不同的物体进行分类,例如准确识别出汽车旁边的行人等。客户可基于该产品的以上特性开发适用于所有应用的雷达模块(从角雷达到高分辨率雷达等)。

 

片内数字锁相环(PLL)支持频率斜坡的快速稳定,可获得更高的距离分辨率和超快的回扫时间,与市面上最好的解决方案相比响应速度提高了4倍。这一新特性不仅降低了功耗,而且对速度相近的物体可以依据速度进行更准确的分类。片内数字锁相环可以在不影响相位噪声的前提下实现完全可灵活调制的频率斜坡,从而使雷达在各类应用场景中稳定可靠,因此适用于电子罗盘等频率干扰比较大的方案。

 

全新CTRX产品系列与英飞凌AURIX™微控制器(MCU)TC3x以及即将推出的TC4x雷达专用产品可谓珠联璧合。TC3x和 TC4x均集成了信号处理单元(SPU)和用于片上程序代码存储的非易失性存储器。与AURIX™芯片组搭配使用,能够让CTRX在未来的NCAP(新车碰撞测试)和实际路况中发挥出最佳的性能,例如在恶劣天气条件下提高雷达的可靠性。

 

通过系统分区,厂商能够灵活地提供具有完整雷达处理能力的传统解决方案,也可以采用不同的架构,比如通过100 Mbit/s或 1 Gbit/s 以太网以极低功耗实现数据流预处理。系统分区还支持为目标应用选择合适的MMIC和微控制器,以便轻松实现扩展以满足各种成本和性能要求。通过LVDS或CSI-2建立与MCU的连接,可帮助厂商更加灵活地组合器件。

 

供货情况

英飞凌已开始面向客户提供新CMOS MMIC CTRX8181收发器的样品,该产品也将在德国慕尼黑举行的2022慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica 2022)上展出。更多信息,请访问 www.infineon.com/XXXXX

Information Number

INFATV202211-017

Press Photos

  • 与AURIX™芯片组搭配使用,能够让CTRX在未来的NCAP(新车碰撞测试)和实际路况中发挥出最佳的性能,例如在恶劣天气条件下提高雷达的可靠性。
    与AURIX™芯片组搭配使用,能够让CTRX在未来的NCAP(新车碰撞测试)和实际路况中发挥出最佳的性能,例如在恶劣天气条件下提高雷达的可靠性。
    CTRX_application

    JPG | 426 kb | 2126 x 1474 px

  • 英飞凌新一代创新的雷达产品RASIC™ CTRX8181收发器,这也是采用28纳米CMOS技术开发的全新76 GHz至81 GHz雷达MMIC系列的首款产品。该产品具有更高的信噪比和线性度,能够提高系统性能和设计灵活性。同时,这款雷达收发器易于使用,可同时为角雷达、前向雷达和短距雷达等不同的传感器提供可扩展的平台,并且能够为新的软件定义的汽车架构带来灵活性。
    英飞凌新一代创新的雷达产品RASIC™ CTRX8181收发器,这也是采用28纳米CMOS技术开发的全新76 GHz至81 GHz雷达MMIC系列的首款产品。该产品具有更高的信噪比和线性度,能够提高系统性能和设计灵活性。同时,这款雷达收发器易于使用,可同时为角雷达、前向雷达和短距雷达等不同的传感器提供可扩展的平台,并且能够为新的软件定义的汽车架构带来灵活性。
    CTRX

    JPG | 334 kb | 2126 x 971 px