MathWorks Simulink产品现可支持英飞凌最新的AURIX™ TC4x系列汽车微控制器
【 2022 年 12 月 22 日, 德国慕尼黑和美国马萨诸塞州纳蒂克 讯】MathWorks公司和英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出用于MathWorks Simulink®产品的硬件支持包,旨在为英飞凌最新的AURIX™ TC4x系列汽车微控制器提供支持。在获得硅片之前,汽车工程师就可以使用该硬件支持包设计先进的电动汽车、传感器融合和雷达信号处理功能。借助该硬件支持包,工程师们可以验证用例、快速自动生成嵌入式软件并测试算法。
英飞凌科技ADAS、底盘和电子电气架构应用微控制器产品营销总监Marco Cassol表示:“我们最新的AURIX TC4x系列微控制器将为客户带来无与伦比的实时功能安全和网络安全。MathWorks基于模型的设计功能在业界获得了广泛应用,可为此类芯片提供支持,让工程师在获得硅片之前即可更早地开始软件开发,并通过自动生成代码加快开发速度。这也意味着新产品上市时间将会缩短,由此带来的优势可以极大地帮助我们的客户取得成功。”
MathWorks研究员Jim Tung表示:“与英飞凌的密切合作将助力我们双方共同的客户加快电动汽车系统的开发步伐。工程师们可以在管控风险的同时处理复杂的系统,增进对系统级行为、持续验证和符合需求的数字主线的理解。能够在这些方面做出贡献,让汽车变得更加清洁、高效和可靠,我们感到非常自豪。”
MathWorks公司与英飞凌的合作能够为汽车工程师提供助力,赋能电动汽车和驾驶辅助功能的开发,简化日益复杂的汽车系统开发流程。利用MATLAB®和Simulink®进行基于模型的设计,可以让嵌入式系统的开发和验证速度比传统方法提高30%至40%。有鉴于此,英飞凌汽车微控制器提供的无缝支持能够为工程师和研究人员创造价值。
这是英飞凌与MathWorks公司之间所开展的一系列合作的最新成果。此外,双方近期还将英飞凌OptiMOS™ 5 MOSFET器件的SPICE模型纳入到MathWorks公司Simscape™软件的物理建模环境中,以此来加快设计速度,并有效控制用于动力总成和冷却系统、泵以及其他汽车控制功能的电机,以提高效率并减少二氧化碳排放。
关于 MathWorks
MathWorks是数学计算软件的领先开发商。MATLAB堪称一种工程师和科学家语言,是一个用于算法开发、数据分析、可视化和数值计算的编程环境。Simulink是一个用于多领域和嵌入式工程系统的仿真和基于模型设计的框图环境。世界各地的工程师和科学家都可以依靠这些产品来加速汽车、航空航天、通信、电子、工业自动化和其他产业的发现、创新及发展步伐。MATLAB和Simulink也是世界各地大学和学习机构的基础教学和研究工具。MathWorks成立于1984年,在全球16个国家拥有5,000多名员工,总部位于美国马萨诸塞州纳蒂克。如需了解更多信息,请访问 mathworks.com。
Information Number
INFATV202212-038
Press Photos
-
英飞凌最新的AURIX TC4x系列微控制器将为客户带来无与伦比的实时功能安全和网络安全。MathWorks基于模型的设计功能在业界获得了广泛应用,可为此类芯片提供支持,让工程师在获得硅片之前即可更早地开始软件开发,并通过自动生成代码加快开发速度。AURIX_TC4x_visual
JPG | 635 kb | 2126 x 1535 px