英飞凌推出全新AIROC™ CYW20829 低功耗蓝牙片上系统
【2022年1月4日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)将推出AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙片上系统。该解决方案支持最新的蓝牙5.3核心规范,适用于物联网、智能家居和工业应用。AIROC CYW20829兼具低功耗与出色的性能,能够支持所有的低功耗蓝牙应用场景,包括 智能家居、 传感器、 照明、 蓝牙Mesh、 遥控器以及其他通过低功耗蓝牙连接的物联网应用。
英飞凌科技蓝牙产品线副总裁Sonal Chandrasekharan表示:“设计师采用英飞凌AIROC CYW20829低功耗蓝牙片上系统,可以轻松打造具备低功耗和出色性能表现的产品。该器件完全采用高效的外设接口,利用低漏电制程来设计的高效MIPS处理器,并集成了低功耗蓝牙无线电。此外,它还具备卓越的射频性能,能够提供稳定而可靠的连接,进而为智能连接设备的用户带来出色的体验。”
AIROC CYW20829集成了一个输出功率为10 dBm的功率放大器,LE 的接收灵敏度为-98.5 dBm,LE-LR在125 Kbps速率下的接收灵敏度为-106 dBm,在AIROC蓝牙产品组合中具有更好的链路预算。CYW20829具有一流的射频性能,可提供稳定而可靠的连接,且功耗极低,是智能家居、智能楼宇、医疗、工业、Mesh网络和人机交互设备(如键盘、鼠标、遥控器)等众多应用的理想选择。
CYW20829是首款搭载了ARM®Cortex®M33内核的英飞凌AIROC蓝牙片上系统。这款低功耗蓝牙片上系统集成了高度优化的无线电和基于ARM Cortex M33内核的蓝牙微控制器,实现了低电流损耗的设计。第二个ARM Cortex M33内核具有浮点运算单元(FPU),专门适用于客户的应用场景,主频高达96 MHz,能在低功耗的基础上提供卓越的计算性能。
AIROC CYW20829高度集成了可配置串行通信模块、多个定时器/计数器和脉宽调制器,以及I2S、PDM、CAN和LIN接口。其中,串行通信模块可以根据需要配置成UART/I2C/SPI。平台架构内置了基于ROM的信任根、TRNG以及基于基于eFuse的特定密钥和密码操作硬件加速技术,具备更高的安全性。AIROC CYW20829还支持直接从外部闪存执行代码,并对闪存上的内容进行动态加密,因此灵活性也更强。
AIROC CYW20829由ModusToolbox™提供完整的软件支持。而ModusToolbox可以提供一系列易于使用的软件和专用工具,帮助开发者快速开发基于蓝牙技术的物联网解决方案。访问 英飞凌开发者社区即可与应用支持工程师进行线上沟通和交流,并获得技术支持,以部署AIROC蓝牙和多协议片上系统。
供货情况
英飞凌目前正在向部分客户提供AIROC CYW20829低功耗蓝牙片上系统的样品。该解决方案将在拉斯维加斯举办的CES 2022上展出。如需了解更多AIROC CYW20829的相关信息,请访问 www.infineon.com/cms/en/product/promopages/airoc20829。
关于AIROC无线连接产品
英飞凌AIROC无线产品包括Wi-Fi®、蓝牙、低功耗蓝牙以及Wi-Fi+蓝牙的combo二合一芯片,出货量已超过10亿,是物联网解决方案的理想选择。广泛的产品组合中包含了各种具备卓越性能、高可靠性和超低功耗的产品,其出色的性能在业界处于领先地位。
AIROC产品采用跨Android、Linux、RTOS平台的通用软件框架,预集成到英飞凌的ModusToolbox™软件和工具包当中,让开发者能够在预算控制范围内及时向市场推出高质量、差异化的产品。
英飞凌与CES 2022
英飞凌将于北京时间2022 年 1 月 6 日至 9日参加在美国拉斯维加斯举办的 2022 年国际消费类电子产品展览会(CES)。 届时,英飞凌将在威尼斯人酒店 3 层的圣保罗宴会厅3405/3406集中展示其可靠的电子产品和安全、智能且易于使用的物联网解决方案,重新定义创新。 此外,该公司更简单、更智能、更环保的音频放大器产品组合也将在酒店展出。
Press Photos
-
AIROC CYW20829集成了一个输出功率为10 dBm的功率放大器,LE 的接收灵敏度为-98.5 dBm,LE-LR在125 Kbps速率下的接收灵敏度为-106 dBm,在AIROC蓝牙产品组合中具有更好的链路预算。CYW20829具有一流的射频性能,可提供稳定而可靠的连接,且功耗极低,是智能家居、智能楼宇、医疗、工业、Mesh网络和人机交互设备(如键盘、鼠标、遥控器)等众多应用的理想选择。SmartHome
JPG | 122 kb | 768 x 438 px
-
AIROC CYW20829集成了一个输出功率为10 dBm的功率放大器,LE 的接收灵敏度为-98.5 dBm,LE-LR在125 Kbps速率下的接收灵敏度为-106 dBm,在AIROC蓝牙产品组合中具有更好的链路预算。CYW20829具有一流的射频性能,可提供稳定而可靠的连接,且功耗极低,是智能家居、智能楼宇、医疗、工业、Mesh网络和人机交互设备(如键盘、鼠标、遥控器)等众多应用的理想选择。AIROC-CYW20829
JPG | 149 kb | 936 x 883 px