英飞凌携手Deeyook推出采用低功耗Wi-Fi芯片的精确定位解决方案
【2022年1月10日,德国慕尼黑和以色列特拉维夫讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)与 Deeyook宣布将联合推出一款定位解决方案。Deeyook主要提供位置即服务(LaaS)业务,它开发了一款屡获殊荣的位置追踪解决方案,用于确定物品、设备和人员在室内、室外的位置,并获得了专利。两家公司携手合作,将Deeyook超高精度的创新算法集成到英飞凌领先的低功耗 AIROC™ Wi-Fi®产品组合中,由此开发出一款精确、无源、高效且具有普适性的定位解决方案。
Deeyook通过对无线信号处理的创新重新定义了室内/室外定位技术,使得它能够支持现有Wi-Fi/4G/5G调制解调器的固件版本。该固件可测量无线电波的传输角度(测向,简称DF),这在商用无线位置追踪领域尚属首创。Deeyook的定位功能非常精准,可利用遍布全球的17亿个无线接入点进行定位,精度能够达到10厘米/4英寸。
Deeyook首席执行官兼联合创始人Gideon Rottem表示:“企业在部署实时定位系统的过程中会遇到诸多挑战,这主要是因为RFID等定位解决方案不具有普适性。GPS本身也有许多不足,这个问题尤其突出。我们创建Deeyook就是为了应对这些挑战,采用这项具有普适性的技术,能够在室内、室外甚至是恶劣的天气条件下对物品进行精确定位。英飞凌是物联网市场的领导者,其AIROC Wi-Fi产品组合具有可靠和低功耗的特性。我们很高兴双方能达成合作。”
英飞凌科技物联网、计算与无线业务高级总监Sivaram Trikutam表示:“英飞凌的使命是利用我们创新的半导体科技,助力打造智能互联设备,让世界变得更加便利、安全和环保。这些新的物联网解决方案支持多种位置追踪技术。此前,Wi-Fi由于功耗较高被认为并不适用,而实时定位系统(RTLS)的部署也要求企业利用定制化解决方案,配备高昂的基础设施,耗费大量的工程和人力成本进行安装。”
Deeyook的解决方案为解决上述问题铺平了道路。在新一代芯片固件中内置这些解决方案,使得它有可能成为RTLS市场的领导者。通过此次合作,英飞凌将进一步巩固其行业领导地位,作为工业4.0解决方案的核心供应商,持续服务全球领军企业。
关于Deeyook
Deeyook是一款基于无线技术的固件解决方案,可提供精确的定位服务,并获得了发明专利。该固件具备自主学习、普适性、超高精度(~10厘米)、无源和低功耗等特性,适用于室内、室外定位。凭借专有的角度测量技术,该解决方案在HiStart创新论坛的评比中获得了第一名。此外,它还赢得了Ruhr Summit鲁尔峰会企业挑战赛的第一名。Deeyook的总部位于以色列特拉维夫,是一家由风险投资支持的私营公司。
Information Number
INFCSS202201-040
Press Photos
-
Deeyook通过对无线信号处理的创新重新定义了室内/室外定位技术,使得它能够支持现有Wi-Fi/4G/5G调制解调器的固件版本。该固件可测量无线电波的传输角度(测向,简称DF),这在商用无线位置追踪领域尚属首创。Deeyook的定位功能非常精准,可利用遍布全球的17亿个无线接入点进行定位,精度能够达到10厘米/4英寸。AIROC-Wi-Fi-Bluetooth-Combo
JPG | 541 kb | 1500 x 1414 px